Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Biertischdecke

  Biertischdecke  (50 Angebote unter 30.803.202 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Biertischdecke“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Biertischdecke"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Biertischdecke
^

Die Biertischdecke hält die Tischfläche sauber

Ob im Außenbereich, wie beispielsweise im Biergarten oder aber auch im Innenbereich beim Buffet - Tischflächen können auf einfache Art und Weise mithilfe einer Biertischdecke geschützt werden. Glasränder auf der Festzeltgarnitur (speziell dem Festzelttisch) bleiben demzufolge bei der Verwendung erspart. Ebenso eignet sich die Decke auch zum Überdecken und zur Aufwertung von unschönen Tischflächen, die zum Beispiel sehr abgenutzt aussehen.

Eigenschaften der Biertischdecke im Überblick

Biertischdecken aus Kunststoff, die oftmals als wiederverwendbare Tischtücher dienen, können bei Verunreinigungen problemlos mit einem Schwamm oder mit einem Lappen gereinigt werden. Gleichermaßen ist die spezielle Tischwäsche strapazierfähig und reißfest. Biertischdecken aus gestärktem Papier können dagegen zügig entsorgt und ersetzt werden, sofern Verunreinigungen darauf zu erkennen sind. Je nach Bedarf sollten schließlich Farben gewählt werden, die auch zum Anlass passen. Steht zum Beispiel das Oktoberfest an, eignet sich Tischwäsche mit blau-weiß karierten Mustern. Für andere Events, wie Firmenfeiern oder dergleichen sind auch Farben, wie Rot, Gelb oder Grün empfehlenswert, die für eine heitere Stimmung stehen. Auch unterscheiden sich Biertischdecken in ihren Ausführungen bezüglich der Breite und der Länge. Die Tischdecken können beispielsweise auf Rollen aufgerollt sein und über Perforationen verfügen. Das leichte Abreißen ist hierbei gewährleistet, sodass keine Schere zum Einsatz kommen muss. Andere Varianten sind dagegen durchgehend aufgerollt und können beim Zuschneiden der Länge des Tisches angepasst werden.

Dieses Helfer machen die Ausstattung komplett

Um die Festzeltgarnitur zu komplettieren, sind Auflagen zum bequemen Sitzen für die Festzeltbank unverzichtbar. Ist der Biertisch zu niedrig, erweisen sich Biertischerhöhungen als äußerst vorteilhaft. Als Fußball-Vereinsbedarf eignen sich des Weiteren auch spezielle Fußballtischdecken, die sich auch besonders gut zu WM-Zeiten machen. Auf einer Party ist auch eine Biertischehusse ideal, wenn Tische und Bänke einheitlich gestaltet werden sollen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.