Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: blecheimer 5l, blecheimer 10l, blecheimer 20l
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Blecheimer

  Blecheimer  (93 Angebote unter 28.878.616 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blecheimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blecheimer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Blecheimer
^

Der Metall-Eimer als Klassiker unter den Eimern

Der Metall-Eimer ist ein robuster Klassiker unter den Eimern. Mit diesem langlebigen Behälter können Flüssigkeiten, Granulate und lose Materialien aufbewahrt und transportiert werden.

Robuste Eimer aus Metall

Die Metall-Eimer sind äußerst stabil und auf nahezu jedem Firmengelände zu finden. Sie eignen sich für Reinigungsarbeiten und als Lager- und Transportbehälter für flüssige oder schüttbare Güter. In den Metall-Eimern können auch Steine oder Kies transportiert werden. Meist sind jedoch Schubkarren für diese Aufgabe vorteilhafter, weil nicht das komplette Gewicht auf den Händen liegt. Die Metalleimer zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • robuster als Eimer aus Kunststoff,
  • langlebig,
  • unempfindliche Oberfläche und
  • in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Der typische Metall-Eimer ist ein Gefäß mit einem integrierten Tragebügel. Für einen höheren Tragekomfort sorgen Rollgriffe, die am Bügel befestigt sind. Der Tragebügel ist im oberen Bereich des Eimers befestigt und beweglich. Mit seiner Hilfe kann der Eimer per Hand transportiert werden. Der Eimer ist von oben zu befüllen, der Inhalt lässt sich durch Schütten oder Gießen auf dem gleichen Weg entnehmen. Einige Eimer haben eine Ausgussschnaupe, über die das Material besser dosiert werden kann. Für mehr Stabilität sorgen Bodenreifen. Der Metall-Eimer kann mit einem Deckel verschlossen werden. Je nach Variante, ist dieser Verschluss ein Schutz vor Verschmutzung, kann wasser- oder luftdicht sein. Einige Metall-Eimer sind auch mit Originalitätsverschluss erhältlich, der vor Fremdeinwirkung auf den Inhalt schützt. Mit einer Graduierung ist der Füllstand ablesbar. Die Metall-Eimer sind in verschiedenen Volumina erhältlich.

Materialvarianten des Metall-Eimers

Metall-Eimer fasst Behälter verschiedener Materialien und Ausführungen zusammen. Sie alle haben eines gemeinsam: sie zeichnen sich durch Langlebigkeit und Robustheit  - im Gegensatz zu Kunststoffeimern oder Holzeimern – aus. So sind die Eimer aus Zink, Stahlblech in verzinkter Variante oder aus Chrom-Nickel-Stahl. Der Zinkeimer ist besonders robust und wird gern für den Gartenbau verwendet. In ihm kann Wasser transportiert werden, da er nicht rostet. Die Oberfläche reicht von unbehandelt matt bis hin zu kreativen Glasuren. Auch die verzinkten Stahlblecheimer sind für den Transport von Wasser geeignet, da die Zinkschicht vor Korrosion schützt. Für den Gastronomiebedarf empfehlen sich Eimer aus Chrom-Nickel-Stahl. Sie sind gut zu reinigen sind. Die Metall-Eimer haben generell ein höheres Eigengewicht als vergleichbare Kunststoffeimer.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.