Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Bluetooth-Uhr

  bluetooth uhr  (545 Angebote unter 28.177.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „bluetooth uhr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   37   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema bluetooth uhr
^

Bluetooth-Armbanduhr als praktische Erweiterung für Ihr Smartphone

Die Bluetooth-Armbanduhr erweitert das Smartphone; sie wird via Bluetooth mit dem Gerät gekoppelt und übernimmt je nach Ausführung bestimmte Funktionen Ihres Smartphones. Damit müssen Sie Ihr Handy nicht zur Hand nehmen, sondern nur in Reichweite von etwa 10 Metern in Ihrer Tasche bereithalten. Je nach Modell stehen neben der Uhrzeit, Datum und Telefonfunktionen zahlreiche weitere Apps, Funktionen und technische Features bereit. Es gibt unterschiedliche Ausführungen der Bluetooth-Armbanduhren. Eine Möglichkeit sind Multifunktionsuhren, die als Zusatzoption die Anbindung an ein Smartphone bieten. Die zweite Gruppe sind Uhren, die als Hauptfunktion die Erweiterung der Smartphones darstellen und auch die Uhrenfunktionen synchronisieren.

Uhr mit Zusatzfunktion oder Smartphone-Uhr?

Armbanduhren mit der Zusatzfunktion der Bluetooth-Anbindungsmöglichkeit haben den Vorteil, dass sie auch ohne Anbindung an ein Smartphone-System Zeitanzeigen und weitere Features bieten. Die Erweiterung dieser Multifunktionsuhren ermöglicht es, die Uhr bei Bedarf mit einem Smartphone zu koppeln und bestimmte Aktionen Ihres Handys auf Ihre Uhr zu übertragen, zum Beispiel Vibration bei eingehenden Anrufen oder E-Mails. Es gibt auch Modelle, die es erlauben, Anrufe entgegenzunehmen und selbst Anrufe zu tätigen. Allerdings greifen die meisten dieser Modelle nicht auf das Betriebssystem der Smartphones zu. Die Smartphone-Uhren bieten zahlreiche Features und Apps, die stetig erweitert werden. Je nach Betriebssystem wird eine stetig anwachsende Zahl an Apps angeboten, welche auf die kleinen Bildschirme der Bluetooth-Armbanduhren konzipiert sind. Allerdings sind häufig nicht einmal die Basisfunktionen einer Uhr möglich, wenn Sie diese Bluetooth-Armbanduhr nicht mindestens einmal synchronisiert haben, bzw. bestimmte Apps installiert haben.

Die Bluetooth-Armbanduhr nach Modell oder Betriebssystem

Sie finden zahlreiche Bluetooth-Armbanduhren, die für bestimmte Modelle oder Modellreihen konzipiert sind. Es gibt auch Armbanduhren, die nicht auf bestimmte Smartphonemodelle festgelegt sind, sondern sich über ein Betriebssystem mittels App via Bluetooth koppeln. Manche Bluetooth-Armbanduhren erfordern aber zusätzlich, dass das Handy NKF-fähig ist. Die NKF-Technologie verbindet zwei NKF-fähige Geräte durch Berührung miteinander. Bei Smartphone und Uhr wird die Bluetooth-Kopplung durch die NKF-Technik nach einer Unterbrechung mit einer einfachen Berührung erleichtert.

Technische Ausstattungen der Bluetooth-Armbanduhren

Viele Bluetooth-Armbanduhren sind mit einem Vibrationsmechanismus und Batterie oder Akku ausgestattet. Je nach Art und Modell können diese Uhren auch mit Mikrofon, Lautsprechern, Touchscreen, Kamera, Beschleunigungs- und Lichtsensoren und weiteren technischen Features wie zum Beispiel GPS und Speichererweiterungen, Arbeitsspeicher und einem Betriebssystem ausgestattet sein, das zahlreiche Apps ermöglicht. Da die meisten Bluetooth-Armbanduhren etwas größer als herkömmliche Uhren sind, bieten sie ein entsprechendes Uhrenarmband, das für einen guten Tragekomfort sorgt. Entspricht das vorhandene Armband nicht Ihren Vorstellungen, so können Sie als Zubehör ein Ersatz-Armband, passend zu Ihrer Uhr auswählen.

Smartphone-Armbanduhren und Apps

Die Nutzungsmöglichkeit der Bluetooth-Armbanduhr ist je nach Betriebssystem, Prozessor, Arbeitsspeicher und weiterer technischer Ausstattung immens. So können Sie nicht nur auf telefonspezifische Anwendungen zugreifen, sondern Apps aus den Bereichen Multimedia, Büro, Lifestyle oder Produktivität zugreifen. Dies alles spielt sich auf einem kleinen Touchscreen ab. Dabei ist die Oberfläche der Uhren so gestaltet, dass die Anwendungen in übersichtlichen gut sichtbaren Symbolen abgelegt sind und so auch die Nutzung auf dem kleinen Bereich optimiert ist. Die Smartphone-Armbanduhren sind entweder auf ein bestimmtes Smartphone-Modell oder Smartphones mit bestimmten Betriebssystemen und Verbindungsstandards zugeschnitten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.