Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gardena blumenkralle
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Blumenkralle

  Blumenkralle  (10 Angebote unter 28.031.348 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Blumenkralle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Blumenkralle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Blumenkralle
^

Die Blumenkralle – Ideal zur Entfernung von Unkraut

Neben den kultivierten Nutzpflanzen wie Obstbäumen, Zierpflanzen sowie Blumen im Garten und Beet siedeln sich häufig auch unerwünschte Unkräuter in der Pflanzerde an. Um nicht auf Unkrautvernichter zurückgreifen zu müssen, bieten sich alternativ manuelle, ökologisch sinnvolle Gartengeräte wie die Unkrauthacke, der Unkrautstecher und die Blumenkralle an. Die Kralle als typisches Gartengerät im Garten- und Landschaftsbau ist mit spitzen Zinken ausgestattet, mit denen sich besonders tiefgründig die Erde bearbeiten und von tiefwurzelnden Unkräutern wie Schafgarbe und Brennnesseln und dem Wurzelwerk befreien lässt.

Optimal zur Verbesserung des Erdsubstrats

Ähnlich den feinen Klingen des Vertikutierers zum Anritzen der Rasenoberflächen bei der Pflege des Rasens sorgt auch die Blumenkralle für ein luftig-lockeres und fein-krümeliges Erdsubstrat. Die Kralle eignet sich bei der Reihenbepflanzung dazu, durch Gartenmaschinen sehr verdichteten Boden zwischen den Reihen gezielt aufzulockern, um Staunässe zu vermeiden. Dabei arbeiten sich die Zinken der Kralle durch auch besonders harte und trockene Bodenareale, sodass durch die Auflockerung die optimale Versorgung der Pflanzen mit Wasser gewährleistet ist. Chemische Dünger und organische Düngemittel können ebenso leichter an das Wurzelgeflecht gelangen und garantieren ein kräftiges Wachstum für die Ausbildung vieler Blüten und Früchte in der Folge, was für den professionellen Obstbau sowie für die Saatvorbereitung besonders relevant ist.

Flexibler Einsatz und ergonomisches Design

Ausführungen, die sich mithilfe eines passenden Gerätestiels verlängern lassen, bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Ergonomie bei der Bodenlockerung in aufrechter Position. Sowohl große Flächen wie das Gemüsebeet, als auch die Erde im Blumenkasten auf dem Balkon oder im Blumenkübel auf der Terrasse lassen sich mit demselben Werkzeug bearbeiten. Die Blumenkralle kommt auch dann zum Einsatz, wenn grobe Erdklumpen und Steine aus der Blumenerde entfernt werden sollen. Die Zinken halten die groben Rückstände sicher umschlossen, damit diese einfach beseitigt werden können. Im Anschluss zur Kralle können zur weitergehenden Verfeinerung der Bodenstruktur der Beetkrümler und die Sternfräse als Pflanzhilfen eingesetzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.