Der Beetkrümler zur Saatvorbereitung in engstehenden Kulturen und Beeten
Viele
Gartengeräte oder auch Gartenmaschinen eignen sich lediglich für grobe Arbeiten im Gartenbau und Landschaftsbau. Einige Arbeitsschritte erfordern jedoch Werkzeuge, die feiner arbeiten. Zur Saatvorbereitung in kleinen Beeten und engstehenden Kulturen erweisen sich
Scharlüfter oder der
Häufelpflug als vorteilhaft. Aber auch der Beetkrümler besitzt spezielle Vorzüge, weswegen der praktische stets zur Hand sein sollte. Besonders bei einer kleinen Arbeitsbreite ist der Beetkrümler von Vorteil, wenn das Saatgut nach der Bearbeitung des Beetes ausgesät werden soll. Charakteristisch für den Beetkrümler ist, dass er sehr feine und schmale Rillen zieht, in die die Saat schließlich eingelassen werden kann. Auch zur Bodenlockerung auf kleinen Flächen ist er unabdingbar.
Die Besonderheiten des Beetkrümlers und seine Anwendung
Der Beetkrümler kann je nach Modell beispielsweise für eine Arbeitsbreite von 5,5 cm eingesetzt werden. Je nach Modell verfügt er über zwei oder drei speziell geformte Sternräder, die eine Ähnlichkeit mit einer Sternfräse aufweisen. Durch einfaches Hinübergleiten über den Boden bohren sich die Sternräder schließlich in den Boden und sorgen für eine äußerst feine Krümelung. Wurzelgeflecht könnte beispielsweise mithilfe einer
Sternfräse zertrennt werden, sodass die Pflanzen eingehen, sofern diese zur Bodenlockerung eingesetzt würde. Ein ergonomisch geformter Griff liegt zudem gut in der Hand und sorgt dadurch des Weiteren für eine Arbeitserleichterung.
Auch das Arbeiten im Stehen ist ausführungsabhängig mit dem Beetkrümler möglich
Unterschiedliche Modelle ermöglichen zum Beispiel, dass der Handgriff am Beetkrümler abgenommen werden kann, um daraufhin einen langen
Gerätestiel daran zu montieren. Der Vorteil eines langen Stiels liegt schließlich darin, dass Arbeiten auch problemlos und vor allem den Rücken schonend vorgenommen werden können, womit ein großer Vorteil einhergeht. Vor dem Kauf sollte deswegen darauf geachtet werden, ob es sich um ein Kombisystem handelt, dass eine Stiel-Montage zulässt.
Reinigungshinweise
Handelt es sich um trockene Verunreinigungen, können diese einfach mit einem Tuch beseitigt werden. Wurde der Beetkrümler in nassen oder feuchten Beeten zum Einsatz gebracht, kann er einfach abgewaschen und anschließend getrocknet werden.