Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Buchstaben Schablone

  Buchstaben Schablone  (36 Angebote unter 30.871.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Buchstaben Schablone“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Buchstaben Schablone"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Buchstaben Schablone
^

Schriftschablonen für technische Zeichnungen

In technischen Zeichnungen werden Schriftschablonen zur Beschriftung und Bemaßung verwendet. Die vorgegebenen Zeichen entsprechen der Normschrift. Durch die Verwendung der Schablonen entsteht ein sauberes Schriftbild. Außerdem wird bei Technischen Zeichnungen ein exaktes, einwandfreies Schriftbild verlangt,  damit sich die Zeichnungen auch beispielsweise für die Mikroverfilmung eignen.

So sieht eine Schriftschablone aus

Schriftschablonen für technische Zeichnungen bestehen aus durchsichtigem Kunststoff, so dass der Abstand zwischen Wörtern oder Buchstaben gut einschätzbar ist. Zur besseren Sichtbarkeit auf weißen Untergründen sind die Schablonen orange oder grün eingefärbt. Auf einer genormten Schriftschablone befinden sich die Großbuchstaben in der oberen Leiste. Die Sonderzeichen und Kleinbuchstaben können benutzt werden, in dem man die Schablone um 180 Grad dreht, wobei sich die Schrift nach dem Drehen auf einer Linie befindet.

Unterschiedliche Ausführungen der Schriftschablone

Schriftschablonen für das Technische Zeichnen sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Da die Schrift in der Regel mit Tusche gezeichnet wird, sind Schriftschablonen so gestaltet, dass die Tusche durch die Schablone nicht verlaufen kann (Kapillarwirkung). Einfache Schablonen weisen auf der Unterseite kleine Noppen auf, damit die Schablone nicht direkt auf dem Papier aufliegt. Darüber hinaus sind auch Schriftschablonen mit Schienen aus Aluminium erhältlich. Diese können über die Unter- und Oberkante der Schablone geschoben werden. Von den meisten Zeichnern bevorzugt werden Schriftschablonen, deren Querschnitt ein Z-Profil aufweist. Schriftschablonen sind mit unterschiedlichen Schrifthöhen erhältlich. Schablonen, die für die Mikroverfilmung genormt sind, weisen ein „m“ mit Unter- und Oberstrich auf.
Für den Architekturbedarf werden auch Schriftschablonen mit der Architekturschrift „le Courbusier“ angeboten.

So wird mit Schriftenschablonen gearbeitet

Um mit einer Schriftenschablone ein sauberes Schriftbild zu erzielen, bedarf es etwas Übung. Für das Arbeiten mit Schriftschablonen sind im Fachhandel spezielle Tuschefüller, so genannte Röhrchenfedern, erhältlich. Der Füller sollte senkrecht geführt werden, damit er nicht verkantet und die optimale Linienbreite entstehen kann. Der Buchstabenabstand auf der Schablone entspricht der Norm, für den richtigen Wortabstand wird einfach ein Buchstabe auf der Schablone ausgelassen. Sobald eine Zeile fertiggestellt ist, zieht man die Schablone seitlich weg und lässt die gezeichneten Zeichen zunächst trocknen, bevor die nächste Zeile begonnen wird. Tuscherückstände auf der Schablone können einfach unter fließendem Wasser abgewaschen werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.