Dachkamingerüst - Das Gerüst für Dach und Kamin
Das Dachkamingerüst ist ein Hilfsmittel für den Hausschornsteinbau. Für Arbeiten am Dach kann nicht auf alle
Gerüste zurückgegriffen werden, sondern hier sind Spezialkonstruktionen vonnöten. Das Dachkamingerüst bietet eine Arbeitsplattform direkt am Schornstein und auf dem Dach. Das
Dachgerüst erzeugt ein hohes Maß an Sicherheit und trägt zur Absturzsicherung bei. Die persönliche Schutzausrüstung, zum Beispiel Sicherheitsgeschirre, sind auch auf dem Dachkamingerüst zu tragen.
Das Dachkamingerüst bietet Sicherheit für Dachdecker
Das Dachkamingerüst ist ein Spezialgerüst, das für die Arbeit in der Höhe am
Hauskamin konzipiert wurde. Es lässt sich dort ohne Schäden am Dach aufbauen und versetzen. Das Dachgerüst ist robust gegen Witterungseinflüsse und kann bei Sturm zusätzlich mit Spanngurten befestigt werden.
Die Grundelemente des Dachkamingerüstes
Die Arbeitsplattform mit Geländer wird durch vier Leitern gehalten. Auf jede Dachseite werden zwei Leitern gelegt. Die beiden Aufbauleitern halten die Arbeitsplattform, die Gegenleitern liegen auf der anderen Dachseite an. Am First treffen sich alle vier Leitern und werden dort stabil verbunden. Zwischen den Leitern, Firstziegeln und den Ziegeln sind Unterleghölzer befestigt.
Dachneigung und Eigengewicht
Die Dachneigung für die Montage eines Dachkamingerüstes darf bis 75 Grad betragen. Einige Gerüst sind nur innerhalb eines Neigungsbereiches von 30 Grad bis 60 Grad einsetzbar. Dies trifft insbesondere auf Dachgerüste zu, die eine Arbeitshöhe von bis zu vier Metern erreichen. Das Eigengewicht des Dachkamingerüstes entscheidet über seine Handhabung. In der Höhe werden Gerüste mit einem möglichst geringen Eigengewicht bevorzugt. Dies kann durch leichte Einzelelemente und Aluminiumrahmen erreicht werden.
Hinweise für die Sicherheit
Die BG Bau (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft) zeigt im B 198 einige Sicherheitshinweise auf. Hierzu gehören neben Auf- und Abbaumaßnahmen auch die Hinweise zu den Sicherheitsabständen. Diese sind bei Stromleitungen zu beachten. Für Nennspannungen von bis zu 1.000 Volt genügt ein Sicherheitsabstand von einem Meter. Je höher die Nennspannung, umso größer sollte der Sicherheitsabstand gewählt werden. Bei 220 kV bis 380 kV muss ein Abstand von fünf Metern eingehalten werden. Gleiches gilt für Freileitungen mit nicht bekannter Nennspannung.
Neben den berufsgenossenschaftlichen Hinweisen sind Normen, wie die DIN EN 1004 und Betriebssicherheitsverordnungen zu beachten. Vor Arbeitsbeginn sollte das fertiggestellte Gerüst durch eine befähigte Person überprüft werden um Sicherheitsmängel auszuschließen.