Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Damen Fahrrad

  Damen Fahrrad  (1 Angebot unter 28.112.449 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Damen Fahrrad“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Damen Fahrrad"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Weitere Informationen zum Thema Damen Fahrrad
^

Das Damenfahrrad mit einem tiefen Einstieg

Ein Damenfahrrad unterscheidet sich grundsätzlich von einem Herrenrad durch die Bauart des Rahmens. Der traditionelle Fahrradrahmen eines Damenfahrrads ist der Schwanenhalsrahmen, der einen tiefen Durchstieg bietet und nur aus dem Grund in dieser Form entwickelt wurde, um Damen mit Röcken das Radfahren überhaupt zu ermöglichen. Technisch ist die Rahmenform nicht vorteilhaft, da der Rahmen des Herrenrads eine höhere Stabilität aufweist.

Auch von Herren genutzt

Auch Herren wissen die Bequemlichkeit des tiefen Einstiegs auf ein Fahrrad, das ursprünglich für Damen entworfen wurde, zu schätzen. Je tiefer der Durchstieg auf ein Fahrrad ist, umso einfacher ist das Auf- und Absteigen, da das Bein nicht erst über die Mittelstange gehoben werden muss. 

Damenfahrrad - Technik und Rahmenform

Der Markt bietet für Damen und Herren viele verschiedene Fahrräder. Das bekannteste ist das City- oder Tourenrad mit Trapez-, Wave- oder Mixterahmen sowie als Tiefeinsteiger. Es kommt als Single-Speed Fahrrad mit einem Gang aus oder ist mit einer Ketten- oder Nabenschaltung mit drei bis sieben Gängen ausgestattet. Auch das Hollandrad für Damen wird als Cityrad eingestuft und hat selten mehr als sieben Gänge. Das Damen-Mountainbike unterscheidet sich kaum vom Mountainbike für Herren. Eine bequemere Variante ist das Trekkingrad, das meist über einen Trapez- oder Mixterahmen verfügt. Wie das Mountainbike, so ist auch das Trekkingrad mit einer Fahrradschaltung ausgestattet, die eine hohe Anzahl von Gängen bietet. Meist sind es zwischen 18 und 27 Gängen, über die ein Mountainbike oder Trekkingrad verfügt. Damen-Rennräder sind meist wie Rennräder für Herren gestaltet und weisen den typischen Trapezrahmen auf.

Damenfahrrad in der gewerblichen Verwendung

Als Kurier-Fahrrad im typischen Fahrrad-Kurierdienst ist das Damenfahrrad eher selten zu finden, da hier moderne Herren-Rennräder oder Cityräder eingesetzt werden. Im Post-Zustelldienst aber ist das Damenfahrrad in einer sehr robusten Bauform mit Schwanenhalsrahmen weit verbreitet. Hier handelt es sich in der Regel meist um Transporträder. Auch in der Fahrrad-Vermietung müssen Damenfahrräder in größerer Anzahl zur Verfügung stehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.