Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Dilatatoren, Sonden  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Dilatatoren, Sonden“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Dilatatoren, Sonden
^

Dilatatoren und Sonden - Stab- oder schlauchförmige Instrumente

Dilatatoren können meist nur die Öffnungen weiten, während man über Sonden auch zusätzlich Medikamente verabreicht.

Der Dilatator

Mit Dilatatoren werden Körperöffnungen zu behandlungs- oder therapiezwecken geweitet. Wie man sich vorstellen kann, sind das Gallenkanäle, Gefäße, Anus, Speiseröhre, Vagina, Uterus, Tränenkanäle oder die Harnröhre. Neben bestehenden Körperöffnungen können auch Stichkanäle für Venenzugänge gedehnt werden. Ein anderer Begriff für Dilatator ist Bougie.

Aussehen und Funktion von Dilatatoren

Dilatatoren sehen aus wie ein am Ende halbrund geformter Zylinder mit einem Instrumentengriff. Die Durchmesser können von in einem Set von vier bis 17 Millimeter reichen. Andere Ausführungen sind Instrumente, deren Spitze eine J-Form hat, wie nach Clutton oder van Buren. Das Model Hegarist leicht gekrümmt und das Model Pratt besonders lang. Die Ausführung Sim“ist länger als üblich, sehr dünn und biegsam. Werden Dilatatoren im Rahmen der Gefäßpunktionen verwendet, handelt es sich um Einmal-Instrumente aus Kunststoff.

Die Sonde als medizinisches Instrument

Sonden dagegen ermöglichen den Zugang auf entferntere oder schwer zugängliche Stellen. Der Begriff hat mehrere Bedeuten, die sich je nach Fachbereich unterscheiden. Hier sind stab-, röhren- und schlauchförmige Instrumente gemeint, zur Untersuchung und Behandlung von Körperöffnungen oder um Nahrung zuzuführen wie mit der Ernährungssonde.

Ein Beispiel

Am Beispiel der Magensonde sieht man, dass Nahrung Flüssigkeit und Medikamente zugeführt werden können. Gründe dafür sind etwa die künstliche Ernährung in der Intensivmedizin oder weil nach Mund-, Kiefer- oder Gesichtschirurgie in Bezug auf Rachen, Mund, Kehlkopf oder Speiseröhre eine normale Nutzung nicht möglich ist. Die Magensonde wird auch verwendet, um Gifte wie Alkohol, Tabletten oder Verdünner abzuleiten. Die Magensonde ist leicht zu legen und daher eher für kurzzeitige Anwendungen gedacht.

Aussehen und Funktion

Sonden sehen grundsätzlich wie ein medizinisches Handinstrument aus. Nehmen Sie die Kugel- oder Knopf-Sonde, deren Spitzen wie kugelförmig oder knopfförmig geformte Löffelchen aussehen. Diese Form wird in der Physik, Chemie, Pharmazie, Lebensmittelchemie und Kosmetik zum Mischen von Pulvern und Pülverchen genutzt. Andere in der Medizin verwendete Varianten haben eine Spitze und einen Schlauch, wie die Magen- und Ernährungssonde.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.