Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Druckluft-Kartuschenpistole

  Druckluft-Kartuschenpistole  (55 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckluft-Kartuschenpistole“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckluft-Kartuschenpistole"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckluft-Kartuschenpistole
^

Druckluft-Auspresspistolen helfen bei Abdichtungs- und Reparaturarbeiten

Für unterschiedliche Einsatzzwecke bei kleineren Reparaturarbeiten sind Druckluft-Auspresspistolen ideale Werkzeuge. Die Druckluftwerkzeuge werden als Spritzpistolen angeboten, welche Kartuschen oder Aluminiumzylinder mit Folienbeuteln aufnehmen. Mithilfe eine Gleitkolbens, der durch zugeführte Druckluft vorgetrieben wird, kann die Arbeitsmasse gleichmäßig aus der Kartusche oder dem Folienbeutel ausgepresst werden.

Ausführungen

Druckluft-Auspresspistolen sind stets aus massivem Metall gefertigt und daher über Jahre hinweg einsetzbar. Die Druckluftpistolen verfügen über eine normierte Halterung für die Materialkartusche oder einen Zylinder für die Folienbeutel und einen ebenfalls normierten Schraubanschluss. An diesen wird ein Schlauch angeschlossen, durch den die Druckluft von einem Kompressor oder einer Pumpe zugeführt wird. Kartuschenpistolen sind meist auch mit einem integrierten Gleitkolben versehen, der die Arbeitsmasse vortreibt und vorn durch eine Düse auspresst. Der Arbeitsdruck kann bei den meisten Auspresspistolen variabel geregelt werden und beträgt je nach Modell bis zu maximal etwa zehn bar. Je nach Bauform der Pistole können unterschiedliche normierte Kartuschen verwendet werden, die verschieden groß sind. Durch den Pistolenhebel kann bei der Verarbeitung die Menge der austretenden Masse variabel gesteuert werden, wobei die Geräte in horizontaler oder vertikaler Arbeitsstellung genutzt werden können. Da Druckluft-Auspresspistolen jeweils nur maximal zwei Kilogramm Eigengewicht aufweisen, können sie längere Zeit ohne Ermüdungserscheinungen des Bedieners im Einsatz sein. Um auch häufigere Schlauchwechsel über längere Zeit unbeschadet zu überstehen, sind die meisten Schlauchdorne an den Pistolen aus Messing hergestellt, so dass eine sichere Verbindung zum Kompressor auch bei starker Nutzung gewährleistet ist.

Zubehör

Unterschiedliche Schläuche für Druckluft-Auspresspistolen können von verschiedenen Herstellern bezogen werden. Sie sind bei der Beschaffung der Schläuche nicht auf Original-Hersteller der Pistolen angewiesen, da die Schlauchsporne standardisierte Anschlüsse haben. Insbesondere in Kfz-Werkstätten, aber auch in der verarbeitenden Industrie und auf Baustellen sind Druckluft-Auspresspistolen daher unentbehrliche Werkzeuge der Dichtungstechnik.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.