Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Kartuschenpistole  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Kartuschenpistole
^

Die Fugenpistole für ein perfektes Verfüllen von Fugen, Spalten und Rissen

Die Fugenpistole kann den Einsatz einer Fugenkelle ergänzen. Schnelles gezieltes Verfugen und Auffüllen von Rissen und Spalten wird mit diesem Werkzeug möglich. Es wird immer die optimale Menge an Fugenabdichtmasse eingebracht – verantwortlich dafür sind der Pressdruck und die Möglichkeit der Wahl unterschiedlicher Düsen. Optimale Verfugung selbst tiefer Hohlräume, geringer Abfall, schnelles und qualitativ hochwertiges Verfugen sowie eine sauberes Arbeiten mit geringem Reinigungsaufwand sind die Vorteile einer Fugenpistole.

Kartuschen- oder Mörtelpresse

Bei der Fugenpistole kann zwischen zwei unterschiedlichen Varianten gewählt werden. Kartuschenpistolen sind besonders bei Kleinstanwendungen geeignet, Mörtelpressen hingegen werden direkt befüllt. Bei einem hohen Bedarf sind diese die bessere Wahl.

Kartuschenpistolen

Bei den Pistolen, die für den Einsatz von Kartuschen geeignet sind, ist darauf zu achten, dass die gewählten Kartuschen, in ihren Standardfüllmengen, eingelegt werden können. Prüfen Sie vor dem Kauf, welche Volumina an Kartuschen eingelegt werden soll. Zudem sollten Sie darauf achten, dass der Kolben, der zum Auspressen der Kartusche eingesetzt wird, einen stufenlosen Pressvorgang ermöglicht. Dadurch können Sie die austretende Fugenmasse optimal dosieren. Kartuschenpistolen werden häufig im Abdichtbereich für Sanitäranlagen und bei kleineren Anwendungen genutzt. Ebenfalls kommen sie zum Einsatz, wenn die Fugenmasse aufgrund seiner Eigenschaften vor dem Einbringen nicht mit Luft in Berührung kommen soll und darf.

Mörtelpistole

Zum Verfugen von Mauerwerk und Naturscheinwänden kommen Mörtelpistolen zum Einsatz. Im Gegensatz zu Kartuschenpistolen wird die Fugenmasse hier direkt in das Rohr der Fugenpistole eingefüllt. Bei diesen Pistolen ist eine individuelle Düsenwahl möglich, über die Sie, in Verbindung mit der Kolbenschubkraft, die Dosierung und die Einbringung der Fugenmasse bis in die Tiefe vornehmen können. Schnelles und sauberes Arbeiten ist garantiert. Wichtig ist es, auf verschleißfreies und robustes Material zu achten, denn der Fugenmörtel erzeugt Reibung und somit einen Verschleiß der Mörtelpistole.

Druckluft- und Akkubetrieb

Bei großen Anwendungen, vor allem im Bereich der Mauerwerksverfugung, ist es ratsam auf Fugenpistolen die über eine hohe Aufnahmekapazität verfügen zurückzu greifen. Um besonders kräfteschonend und schnell zu arbeiten, werden besondere Profiantriebe angeboten. Mit einem Druckluftantrieb können tiefste Hohlräume und Fugen ausgefüllt werden. Akkubetriebene Fugenpistolen ermöglichen ebenfalls ein schnelles Arbeiten. Die wirkenden Kräfte, sind aber geringer als bei Druckluftantrieb. Allerdings sind Akkuantriebe leichter zu handhaben, da keine gesonderten Druckluftflaschen, Druckluftschläuche und anderes Zubehör erforderlich sind. Sie behalten den kompletten Bewegungsspielraum.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.