Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: dusch-klappsitz ridder
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Dusch-Klappsitz

  dusch klappsitz  (1.064 Angebote unter 28.275.484 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „dusch klappsitz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   71   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema dusch klappsitz
^

Der Duschklappsitz - bequem den ganzen Körper erreichen

In der Regel zieht man gründliches Duschen dem langsamen und unbequemen Vorgang des Waschens am Waschbecken vor. Mit einem idealen Duschklappsitz kann man alle Stellen von Kopf bis Fuß aus einer Körperstellung leicht erreichen. Den Duschklappsitz gibt es mit Wandbefestigung und Klappmechanismus, damit er platzsparend weggeklappt werden kann, wenn jemand Anderes die Dusche nutzen will, der den Sitz nicht benötigt. Es muss auch nicht erst ein Duschstuhl in die Dusche gehoben werden, falls die Dusche keinen ebenerdigen Rand hat, sondern ein Absatz zu überwinden ist.

Vorteile des Duschklappsitzes

Ein passender Duschklappsitz erlaubt es, sich ohne fremde Hilfe zu duschen. Es gibt den Klappsitz daher mit oder ohne Hygieneausschnitt bzw. mit oder Armlehnen oder Rückenlehne. Die richtige Auswahl zu treffen, ist nicht leicht. Auf jeden Fall erlaubt eine Rückenlehne ein bequemes Sitzen, da man mit dem Rücken nicht an den kalten Fliesen anlehnen muss. Armlehnen sind von Vorteil, wenn jemand unter Gleichgewichtsstörungen leidet und sich festhalten möchte. Ein Hygieneausschnitt ist vor dem Hintergrund der ganzen Körperpflege zu bevorzugen.

Das Duschen wird nicht eingeschränkt

Egal, ob man auf Wunden, Infusionen, Gipsverbände oder anderes Rücksicht nehmen muss, mit dem Duschklappsitz ist alles möglich. Dabei ist es besser, einen Waschhandschuh über den Brausekopf zu ziehen, um etwa Spritzwasser auf Verbänden zu vermeiden.

Auf Tragelast, Höhe und die Wand achten

Die Wandbefestigung muss an einer stabilen Wand erfolgen, um die angegebene Traglast zu gewährleisten. Klopfen Sie die Wand ab, um festzustellen, ob es sich um eine hohle Wand handelt. Wählen Sie dann eine andere Wand. Der Klappsitz sollte relativ weit oben befestigt werden, damit auch ältere Menschen bequem darauf kommen und leicht wieder aufstehen können.

Unterstützung für die Anschaffung anfordern?

Es gibt viele Fälle, in denen die Krankenkasse einen wesentlichen Anteil der Kosten übernehmen kann, wenn das Hilfsmittel wie ein Duschklappsitz im Badbereich benötigt wird und es sich nicht um einen Alltagsgegenstand handelt. Das gilt beispielsweise dann, wenn der Erfolg einer Krankenbehandlung gesichert oder einer Behinderung vorgebeugt oder eine solche ausgeglichen wird (SGB V § 33). Lassen Sie sich daher beraten und sprechen Sie mit dem Arzt, ob er ein entsprechendes Rezept medizinisch indiziert ausstellen kann.
Auch Badewannenlifter oder ein Wandstützgriff sind gute Möglichkeiten, ein Bad barrierefrei einzurichten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.