Glänzend wie am ersten Tag, und das noch nach Jahren
Edelstahl ist aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit ein beliebtes Material für Maschinenbauteile, Verkleidungen,
Küchengeräte und viele andere Dinge. Edelstahl benötigt Pflege, um seine Vorteile dauerhaft zu behalten.
Witterungs- und Umwelteinflüsse sowie Verunreinigungen greifen auch Edelstahl an. Um eine lange Haltbarkeit zu erzielen ist
Reinigung und Pflege Grundvoraussetzung.
Falsche Reinigungsmittel
Edelstahl kann durch aggressive Reinigungsmittel und zu harte Reinigungsgeräte beschädigt werden.
Reiniger auf der Basis von Salzsäure können zur Korrosion führen. Kratzer stellen einen weiteren unschönen Angriffspunkt dar.
Die richtige Reinigung
Spezielle Anforderungen des Materials stellen besondere Ansprüche an den Reiniger.
Edelstahlreiniger in ihren verschiedenen Zusammensetzungen erfüllen diese Ansprüche.
Je nach Art und Stärke der Verschmutzung greift man auf unterschiedliche Edelstahlreiniger zurück.
Alkalische Edelstahlreiniger kommen bei leichten Verschmutzungen zum Einsatz.
Fettablagerungen und organische Verschmutzungen werden vorwiegend mit neutralen Reinigern behandelt.
Kalkablagerungen und Korrosionsrückstände entfernt man am Besten mit einem sauren Edelstahlreiniger.
Benutzen Sie weiche Tücher und Schwämme,
um eine Oberfläche aus Edelstahl zu reinigen.
Grundreinigung und Unterhaltungsreinigung
Nach dem Schweißen und Bearbeiten von Edelstahl wird eine Erstreinigung erforderlich. Dazu werden industrielle Spezial-Edelstahlreiniger benutzt.
Beizreiniger und Beizpasten sorgen hier für eine intensive Reinigung und lassen den Edelstahl
eine neue Passivschicht (Selbstschutzfunktion) ausbilden.
Mit einer regelmäßigen Grundreinigung mit Edelstahlreiniger sorgen Sie dafür, das sich die Schutzschicht, die Edelstahl ausbildet,
regelmäßig erneuern kann. Schutz und Pflege sorgen dafür, dass das Material Edelstahl seine vorteilhaften Eigenschaften zur Geltung bringen kann.
Hierfür werden entsprechende Grundreiniger aus dem Edelstahlreinigersortiment eingesetzt.
Unterhaltungsreiniger werden verwendet wenn es darum geht, leichte Verschmutzungen zu entfernen, ohne einen Materialangriff zu bewirken.
Die aufgebaute Schutzschicht des Edelstahls bleibt erhalten, und hartnäckige Verkrustungen können gar nicht erst entstehen.
Bestimmte Bereiche müssen regelmäßig desinfiziert werden. Edelstahlreiniger und Desinfektionsmittel
auf Basis quatärer Ammoniumverbindungen sind für Edelstahl vollkommen unbedenklich und ersetzen aggressive Chlor- oder Sauerstoffabspalter.
Pflegesubstanzen
Um auch Flächen pflegen zu können, die nicht täglich gereinigt werden können, ist es empfehlenswert,
Edelstahlreiniger mit zusätzlichen Pflegesubstanzen zu nutzen. Es werden Oberflächenfilme aufgebaut,
die Wasser abperlen lassen und einen zusätzlichen Schutzfilm gegen aggressive Außeneinflüsse aufbauen.
Hier kommen Pflegeöle zum Einsatz. Aber Achtung: silikonhaltige Pflegeöle verstärken zwar die Haftung am Material,
lassen sich jedoch nur schwer wieder entfernen. Mineralöle sind die bessere Alternative.
Alkalische Edelstahlreiniger entfernen diese später wieder ohne Probleme.
Die Anwendung
Reinigen Sie die Fläche grob vor. Tragen Sie den Edelstahlreiniger mit einem weichen Reinigungstuch oder Schwamm
dünn auf und verteilen Sie ihn gleichmäßig. Wer sich für die Variante der Sprühflasche entscheidet,
überzieht die zu reinigende Fläche dünn mit einem Sprühfilm. Der Edelstahlreiniger sollte jetzt je nach Verschmutzungsgrad
kurz oder lang einwirken und wird dann mit klarem Wasser abgespült. Die Fläche trockenreiben und fertig.
Dazu nutzt man am Besten ein Mikrofasertuch.
Fazit
Jedes Material benötigt Schutz und Pflege, auch Edelstahl. Wollen Sie sich an Ihren Edelstahlgeräten und -flächen lange erfreuen,
benutzen Sie regelmäßig einen Edelstahlreiniger. Die Optik wird aufgewertet und Korrosionen werden vermieden.
Benutzen Sie ausschließlich Edelstahlreiniger für Ihre Edelstahlflächen,
denn diese Reiniger sind bestens auf die Bedürfnisse des Materials angepasst.
Alles für Sauberkeit und Hygiene
In unserer Kategorie Reinigung finden Sie Putzlappen, Pflegecreme,
Grillreiniger, Teppichreiniger, Kehrmaschinen und viele andere nützliche Komponenten,
die jegliche Reinigung zum Kinderspiel werden lassen.