Edelstahlmöbel - Profigastronomie mit perfekter Küchenausrüstung
Edelstahl ist ein hervorragendes Material, um in allen Bereichen, in denen mit Lebensmitteln gearbeitet wird, für optimale Hygiene und Sauberkeit zu sorgen. Bereits aufgrund der Beschaffenheit bietet Edelstahl Bakterien keine Chance. Das Material ist zudem robust, korrosionsbeständig und flexibel einsetzbar. Es reagiert nicht mit den Lebensmitteln und lässt sich hervorragend reinigen, so dass selbst hartnäckige Fettverschmutzungen keine Chance haben. Durch all diese Eigenschaften wird Edelstahl als Material für
Großküchengeräte in der Gastronomie eingesetzt und sorgt dafür, dass die gehobenen Ansprüche an die Einrichtung erfüllt werden.
Wie Edelstahlmöbel Speisen besser machen?
Durch die Verwendung von Edelstahl können die Flächen, auf denen die Speisen zubereitet werden, optimal und mit geringem Einsatz von Reinigungsmitteln gesäubert werden. Die Möbel nehmen weder Gerüche noch den Geschmack einiger intensiv wirkenden Lebensmittel auf. Jede zubereitete Speise bleibt in ihrem eigenen Geschmack unverwechselbar und unverfälscht, da durch den Kontakt mit den Edelstahlmöbeln keine Aromen ausgetauscht werden. Qualitativ werden die Speisen also durch die Verwendung von Edelstahl sogar besser. Deshalb sollte in keiner Profiküche auf Edelstahlmöbel verzichtet werden.
Robuste Funktionalität
Durch die Verwendung von Edelstahl werden die Küchenmöbel sehr robust. Schnell sein heißt es, so dass jeder Handgriff sitzen muss. Die Gastro-Einrichtung muss funktionell gestaltet sein, damit der Gast nicht länger als unbedingt nötig auf sein Essen warten muss. Oftmals werden die Möbel im Baukastenprinzip so individuell angeboten, das man aus einzelnen Bestandteilen seine komplette Kücheneinrichtung nach seinen eigenen Bedürfnissen zusammenstellen kann. Vom
Arbeitstisch über das Regal hin zu den Abzugshauben,
Tellerstaplern und Spülbecken - Edelstahl bildet die Grundlage für die einzelnen Komponenten in der Großkücheneinrichtung.
Kombinieren Sie die Edelstahlmöbel
Damit in Ihrer Küche alles glatt geht und die Speisen und Gerichte, egal, ob Pommes und Hamburger oder Trüffelpastete und Lachsparfait schnell und in guter Qualität zubereitet werden können, spielen neben den Zutaten die Ausrüstungsgegenstände der Küche eine wichtige Rolle. Lagern Sie Ihre Zutaten in Regalen und Schränken aus Edelstahl. Verarbeiten Sie diese auf Arbeitstischen und
Vorbereitungstischen und sorgen Sie durch die Verwendung eines passenden
Aufsatzbords dafür, dass alles, was Sie zum Würzen und Verarbeiten benötigen, griffbereit ist. Ein passender Schubladenblock sorgt dafür, dass der Unterschrank später ausreichend Platz für Ihre Messer, Kellen und Pfannenwender bietet. Und wenn beim Kochen und Braten die fettigen Dämpfe aufsteigen, sorgen integrierbare Abzugshauben aus Edelstahl dafür, dass die Luft in der Küche sauber bleibt und Feuchtigkeit und Gerüche schnell verschwinden. Ob die vorbereiteten Salate gekühlt oder die Teller für die warmen Gerichte vorgewärmt werden sollen, passende Edelstahlelemente ergänzen Ihre Grundausstattung. Mit der nötigen
Spültechnik wird später im Handumdrehen alles wieder blitzblank sauber.
Edelstahlmöbel in edlem Design
Edelstahlmöbel bestechen allerdings nicht nur durch Funktionalität und hygienische Aspekte, auch ein ansprechendes Design lässt sich mit Edelstahl erzielen. Egal, ob gebürstet oder hochglanzpoliert, Edelstahl kann in unterschiedlichen optischen Eigenschaften ins Bild der Küche integriert werden. Günstig sind gebürstete Varianten, die es leichter machen, ein ansehnliches Bild zu erhalten, und mit wenig Polieraufwand einen dauerhaft guten Eindruck hinterlassen. Abgerundete Kanten und Ecken sorgen dafür, dass das Verletzungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird, und voll integrierte Griffe und Führungen gestalten die Möbel pflegeleicht, wartungsarm und im Design besonders ansprechend.