Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: elektrobürste staubsauger miele
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Elektrobürste Staubsauger

  Elektrobürste Staubsauger  (88 Angebote unter 28.274.235 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrobürste Staubsauger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrobürste Staubsauger"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrobürste Staubsauger
^

Mit Staubsauger-Elektrobürsten Schmutz besonders effektiv entfernen

An vielen Teppichen bleiben Haare und Schmutz besonders gut haften. Durch normales Absaugen mit herkömmlichen Staubsaugerdüsen lassen sich diese nicht immer  oder nur aufwendig entfernen und der Boden sieht ungepflegt aus. Vor allem auf hochwertigen Orientteppichen aber auch modernen Teppichböden in Räumen, Hotels, Geschäften oder Kunden- und Empfangsbereichen stechen solche Verschmutzungen unschön ins Auge. Für diese Zwecke sollten Elektrobürsten zur schonenden aber gründlichen Reinigung verwendet werden.

Staubsauger-Elektrobürsten sorgen für Pflege und Auffrischung der Bodenbeläge

Die Elektrobürsten entfernen Haare schnell und fast vollständig, wodurch die Böden wieder gepflegt aussehen. Das Geheimnis sind drehende Bürsten im Inneren des Aufsatzes. Damit werden festsitzende Verschmutzungen, Haare und sogar Milben herausgebürstet und eingesaugt. Das geschieht in einem einzigen Arbeitsgang. Vor allem bei Teppichen in öffentlichen Räumen, Hotelzimmern und Bereichen, in denen sich häufig Tiere aufhalten, sind Elektrobürsten unverzichtbar. Stark abgenutzte Böden können damit aufgefrischt werden, da die rotierenden Bürsten den Flor wieder aufrichten. Die Abnutzung der Böden lässt sich durch den rechtzeitigen Einsatz geeigneter Staubsauger- Aufsätze zudem verhindern. Allerdings kann es bei sehr empfindlichen Materialien zu einem Abrieb kommen. Auf Auslegeware mit langen Fäden sollten diese Bürsten nicht verwendet werden. Selbstverständlich eignen sich Elektrobürsten auch zur täglichen Pflege glatter Böden, wie Parkett, PVC oder Fliesen.

Wo können die Bürsten aufgesteckt werden?

Die praktischen Bürstenaufsätze passen auf die meisten gängigen Staubsauger, für fest installierte Zentralstaubsauger gibt es spezielle Aufsätze. Einige Modelle sind mit einem eigenen Motor ausgestattet, der unabhängig von der am Gerät eingestellten Saugleistung arbeitet. Der Anschluss erfolgt häufig über ein Clipkabel. Die Bedienung ist denkbar einfach, wodurch ebenfalls eine Zeit- und Arbeitsersparnis erreicht wird.

Kleine Kompaktsauger - perfekt für Polster und die Kfz-Innenreinigung

Für Polstermöbel, Sitzflächen und Kfz-Innenräume gibt es kleine handliche Kompaktstaubsauger oder Mini-Staubsauger. Einige Modelle sind ebenfalls mit einer Bürste ausgestattet und durch ihre Größe ideal für kleine Flächen geeignet. Die Bürste befreit Polster und Bodenmatten von Staub und Haaren. Für alle schwer zugänglichen Bereiche wie unter den Sitzen wird einfach der schmale Saugschlauch und einen Fugendüse aufgesetzt.  Die Kompaktstaubsauger sind entweder mit einem Netzkabel, aufladbaren Akkus oder einem Anschluss für den Zigarettenanzünder ausgestattet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.