Übersicht | "Zentralstaubsauger"Überbegriffe Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 1.606,75* pro Stück |
| |
Zentralsauger CentraClean 15-301 ZA (3 Angebote) Zentralsauger CentraClean 15-301 ZAFür Einfamilienhäuser und Wohnungen mit einer Wohnfläche von max. 400 m², 540 Airwatt max., Anschluss von bis zu 15 Saugdosen, längster Rohrstrang 80 m, Wandhalte... |
|
ab € 769,75* pro Stück |
| |
Zentralsauger CentraClean 15-301 PowerControl (2 Angebote) Zentralsauger CentraClean 15-301 PowerControlLeistungsstarker Sauger mit LCD-Betriebsstundenzähler und PowerControl, für Einfamilienhäuser und Wohnungen bis 400 m² Wohnfläche, Längster Rohrstrang 8... |
|
ab € 883,93* pro Stück |
| |
Zentralsauger CP-Taifun (2 Angebote) Zentralsauger CP-TaifunMit Kartuschenfilter, Tangentialturbine (3-stufig), 75 °C Thermoschutz reversibel, ca. 62 dbA, auswaschbarer Dauerfilter (6.000 cm² =0,6 m²), Filterflies (geprüft nach DIN, K... |
|
ab € 726,38* pro Stück |
| |
Zentralsauger CP-Twin (2 Angebote) Zentralsauger CP-TwinMit Zyklonabscheider + Kartuschenfilter, KWL-Meldekontakt (potentialfreier Schließer max. 0,5 Amp. 24 V), Tangentialturbine (2x 3-stufig), 75 °C Thermoschutz reversibel, ca. 67... |
|
ab € 1.194,99* pro Stück |
| |
Zentralsauger CentraClean 18-451 PowerControl (2 Angebote) Zentralsauger CentraClean 18-451 PowerControlLeistungsstarker Sauger mit LCD-Betriebsstundenzähler, Saugdose am Gerät und PowerControl, für 1 und 2 Familienhäuser bis 600 m² Wohnfläche, längster Ro... |
|
ab € 1.156,19* pro Stück |
| |
Zentralsauger CP-Titan (2 Angebote) Zentralsauger CP-TitanMit Zyklonabscheider + Kartuschenfilter, LED-Anzeige (Betriebsbereit, Entleeren, Motorservice), PowerControl (Leistung regelbar mit PC-Sauggarnitur), KWL-Meldekontakt (potenti... |
|
ab € 976,92* pro Stück |
| |
Zentralsauger CP-Turbo (2 Angebote) Zentralsauger CP-TurboMit Zyklonabscheider + Kartuschenfilter, LED-Anzeige (Betriebsbereit, Entleeren, Motorservice), PowerControl (Leistung regelbar mit PC-Sauggarnitur), KWL-Meldekontakt, potenti... |
|
ab € 835,37* pro Stück |
| |
Zentralsauger HF-2700 (2 Angebote) Zentralsauger HF-2700Zyklonabscheider + dynamischer Hubfilter, Leistung 1000-1800 W, Tangentialturbine 3-stufig, 75 °C Thermoschutz reversibel, ca. 62 dbA, dynamischer Hubfilter (Textilfilter, sog.... |
|
ab € 747,36* pro Stück |
| |
|
|
ab € 43,70* pro Stück |
| |
Dometic CV 1004 Zentralstaubsauger 950 W (2 Angebote) In jedem Haus auf Rädern oder auf dem Wasser ist der Platz begrenzt. Deshalb werden Sie diesen platzsparenden Vakuumstaubsauger in Ihrem Wohnmobil nicht mehr missen wollen. REISEN LEICHT GEMACHT We... |
|
ab € 340,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 978,12* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 Alle | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Zentralstaubsauger | | ![](/p.gif) | Staubsaugen mit dem Zentralstaubsauger
Zentralstaubsauger gehören zu den Reinigungsgeräten, die in privaten Haushalten ebenso verwendet werden wie in Büros und anderen Betrieben. Das wichtigste Merkmal eines Zentralstaubsaugers stellt die räumliche Trennung zwischen Sauger und dem Saugschlauch dar. Ein Zentralstaubsauger bietet viele Vorteile. Dazu zählt zum Beispiel die Tatsache, dass bei der Verwendung einer zentralen Staubsaugeranlage das Tragen des Gerätes beispielsweise über Treppen vermieden werden kann.
Geringe Lärmbelastung
Die Saugleistung eines Zentralstaubsaugers ist grundsätzlich sehr gut. Dies hängt natürlich auch vom jeweiligen Gerät und der Leistung ab. Wird ein Zentralstaubsauger verwendet, so entsteht der Lärm beim zentralen Sauger und nicht direkt dort, wo gerade gesaugt wird. Während des Arbeitsvorganges kann man nur das Ansaugen der Luft als leises „Flüstern“ wahrnehmen. Der Schlauch kann flexibel überall dort angesteckt werden, wo eine Ansteckdüse montiert ist, die mit dem Zentralstaubsauger verbunden ist. Der Sammelbehälter, in welchem Schmutz und Staub gesammelt werden, ist größer und muss daher nicht so häufig gewechselt werden wie bei gewöhnlichen Staubsaugern.
Die Größe des Behältervolumens von Zentralstaubsaugern liegt durchschnittlich zwischen zehn und 25 Litern. Welche Größe gewählt wird, hängt grundsätzlich vom Einsatzgebiet und von der Häufigkeit der Anwendung ab. Das Staubsaugen wirbelt im Allgemeinen keine Milben und Staubteilchen auf, sondern befördert sie direkt in den Sammelbehälter.
Funktionsweise von Zentralstaubsaugern
Das Ergebnis eines Zentralstaubsaugers ist das gleiche wie beim Saugen mit einem mobilen Gerät. Bei einer zentralen Staubsaugeranlage wird der Sauger selbst an einem bestimmten Ort im Haus, dies ist zumeist der Keller oder der Hauswirtschaftsraum, montiert. Da die Leitungen in den einzelnen Räumen bereits während des Hausbaus installiert werden müssen, bedarf es einer rechtzeitigen Planung. Im günstigsten Fall wird der Zentralstaubsauger bereits bei der Planung des Hauses berücksichtigt. Ein nachträglicher Einbau kann aufgrund der aufwendigen Arbeiten sehr kostspielig sein. Wenn sämtliche Geräte und Ansteckdüsen montiert sind, muss nur noch der Staubsaugerschlauch an die Düsen angesteckt werden, über welche der Schmutz durch den Schlauch und die Rohre in den Wänden in den Zentralsauger befördert werden. Beim zentralen Gerät befindet sich auch der Staubbeutel, in welchem sich der gesammelte Schmutz und Staub befindet. Das Entleeren des Staubbeutels ist ebenso problemlos möglich wie bei mobilen Staubsaugern. Die meisten Modelle besitzen eine Einschaltautomatik, wodurch der Saugvorgang sofort nach dem Anstecken des Saugschlauchs erfolgen kann. Ein separates Einschalten ist dann nicht notwendig.
Technische Daten von Zentralstaubsaugern
Wie alle Staubsauger arbeiten auch Zentralstaubsauger mit Unterdruck, wodurch es zum Ansaugen von Luft, Schmutz und Staub kommt. Je nachdem, welcher Unterdruck mit dem Einschalten des Saugers erzeugt wird, variiert die Saugleistung. Zentralstaubsauger arbeiten mit Leistungen zwischen 1.200 und 1.600 Watt. Einzelne Modelle können durchaus auch über eine höhere Leistung verfügen.
Zentralstaubsauger werden an das normale Stromnetz mit 230 V angeschlossen. Die Größe der Anlagen variiert je nach Ausführung. Diese spielt allerdings nur eine untergeordnete Rolle, da der Zentralstaubsauger ständig an seinem Platz bleibt und nur der Schlauch flexibel verwendet werden kann. Der Anschluss einer zentralen Staubsaugeranlage kann problemlos auch ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden, da die meisten Modelle Steckverbindungen besitzen. Dadurch müssen die entsprechenden Elemente lediglich an den bereits vorhandenen Anschlüssen im Haus installiert werden. Es gibt auch Zentralstaubsauger mit Funkfernsteuerung. Bei diesen wird die Zentraleinheit über einen Funkimpuls bedient.
|
|