Mit der Elektronik-Schere Kabel schnell durchtrennen
Unter dem Handwerkzeug sind
Werkstattscheren weit verbreitet, da man zur Bearbeitung von Werkstoffen auch hier zum Schneiden und Trennen unterschiedlichster Materialien auf Scheren zurückgreifen muss. Neben der
Leiterplattenschere ist hier im Elektronik-Bereich die Elektronikschere zum Schneiden von Leitungen und Drähten weit verbreitet. Man beachte allerdings, dass Kabel, die während des Trennens nicht gequetscht werden dürfen, besser mit einer Kabel- oder
VDE-Kabelschere bearbeitet werden sollten. Ansonsten ist die Elektronikschere vollkommen ausreichend. Die Elektronik-Schere eignet sich auch zum Schneiden von Blechen und Folien, weshalb hier auch der Begriff der Kronenschere genutzt wird. Die Kronenschere gehört dann zu den Dentalinstrumenten und ist entsprechend sterilisierbar.
Zur Form der Schere
Die Elektronikscheren sind wie das meiste Elektronikwerkzeug recht klein und daher leicht und flexibel einsetzbar. Eine Ausnahme bildet hier die längere Telefonschere, die verhältnismäßig lange, gezahnte Schneiden besitzt. Zum Abschneiden von Drähten bedarf es hingegen in der Regel nur recht kurze und scharf geschliffene Schneiden. Das besondere an der Ausgestaltung der kurzen Schneiden liegt darin, dass die untere Seite sehr schmal geformt ist, während die obere, breitere Seite auf die untere durch die Bewegung zugreift oder sie sogar überlappt. Damit wird es möglich auch Kabel parallel zur Leiterplatte oder am Rand der Platine zum Gehäuse hin noch zu schneiden. Besitzt die Schneide zusätzlich ein Loch, kann man auch Kabel abisolieren. Das Gelenk der Scheren ist nicht nur gesteckt, sondern besteht oft aus einem Gewinde mit einer passenden Schlitzschraube, so dass man den Abstand der Klingen einfach neu justieren kann. Zum Teil sind die Griffe der Zangen im Übrigen kunststoffbeschichtet, um einen guten Halt sowie eine ergonomische Form zu bieten.
Eigenschaften
Die Elektronikscheren bestehen meist aus Werkzeugstahl, wobei die Oberfläche zusätzlich vernickelt sein kann. Dann sind sie gegen Luft, Wasser, verdünnte Säuren und fast alle Laugen beständig. Ist die Schere zum Schneiden von Drähten optimiert, sollte man auf das erlaubte Kabelmaterial sowie den maximalen Durchmesser des Drahtes achten. Für die Verwendung an Drähten im Dentalbereich wie bei Zahnspangen, ist darauf zu achten, dass das Material autoklavier- oder sterilisierbar ist.