Die Förderbahn wird durch das Fördergut bestimmt
Die betriebliche Fördertechnik bietet eine Vielzahl von Lösungen. Stückgut und Schüttgut, kleine und große Gewichte, niedriges und hohes Aufkommen - all dies können die Fördersysteme problemlos bewältigen. Vorausgesetzt, sie sind auf die Ware abgestimmt. Vor der Entscheidung für eine Förderbahn steht die Analyse des Fördergutes.
Förderbahnen für Schüttgut oder Stückgut?
Betriebliche Arbeit ist Bewegung. Material und Ware bewegen sich durch die betrieblichen Hallen an verschiedenen Stationen vorbei, wollen gelagert und kommissioniert werden. Diese Transportwege sind zeitaufwendig, wenn Fördermaschinen und Menschenkraft eingesetzt wird. Für regelmäßige Förderprozesse über festgelegte Strecken eignen sich Förderbahnen deutlich besser als Gabelstapler und Sackkarre. Die Förderbahnen nehmen Waren auf und transportieren sie kontinuierlich zu ihren Zielorten.
Dabei stellt sich grundlegend die Frage, ob die Ware als Schüttgut oder Stückgut transportiert werden soll. Als Schüttgut ist ein solches Material bezeichnet, das in einem losen Gemenge vorliegt. Es kann frei fließend sein oder durch kohäsive Kräfte zusammenhalten werden. Ist Schüttgut in einem Behälter verpackt, gilt es als Stückgut. Es kann in einem „Stück“ transportiert werden. Zu diesem Begriff gehören auch jegliche Waren, die eine feste, gleichbleibende Form haben. Schüttgut kann ausschließlich auf Förderbändern transportiert werden. Stückgut sowohl auf
Rollenbahnen als auch
Förderbändern.
Geradeaus ist einfach - Kurven auch kein Problem
Jede Förderbahn ist im Baukastenprinzip konstruiert. Die einzelnen Elemente stimmen in ihrem Aufbau überein und können nahezu unbegrenzt aneinander gereiht werden. Eine Begrenzung ist bedingt durch den Schwerkraftantrieb. Damit das Fördergut in Bewegung kommt und bleibt, ist ein Gefälle von zwei bis fünf Prozent nötig. Das grenzt die Länge der Bahnen ein. Unbegrenzt ist hingegen die mögliche Länge bei manuellen Förderbahnen. Auf ihnen bewegt sich das Stückgut nur, wenn es manuell dazu gebracht wird. Förderbänder brauchen stets einen Antriebsmotor. Die einzelnen Elemente der Förderbahn sind starr. Sie formen entweder gerade Strecken oder Kurven. Eine Ausnahme bilden die Scherenbahnen. Ihre Form ist freier und passt sich den örtlichen Gegebenheiten gut an. Diese Scherenbahnen sind für wechselnde Standorte am besten geeignet.
Das individuelle Transportsystem
Ideal ist ein Transportsystem nur, wenn es auf die örtlichen Gegebenheiten und die Art des Fördergutes angepasst ist. Möglich wird diese Anpassung durch die verschiedenen Bahnlängen und -breiten, Traglasten, Gurtbreiten und die Förderelemente. Zu den Förderelementen zählen die Rollen, Röllchen, Kugeln und das Förderband. Individualisiert werden die Förderbahnen durch ein umfangreiches Zubehörsortiment. Hierzu zählen Verbinder zwischen den Bahnen wie die
Allseiten-Bahn oder Kugelbahn. Sie erlauben einen direkten Eingriff in die Förderrichtung, die Ausschleusung oder den Übergang auf andere Bahnen. Rollenbahnen mit Messschlitten haben sich beispielsweise hinter Sägen bewährt.