Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Füllerpatrone

  Füllerpatrone  (148 Angebote unter 30.864.865 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Füllerpatrone“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Füllerpatrone"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Füllerpatrone
^

Auch Füller brauchen die richtige Bestückung durch Füllerpatronen

Der Füllhalter ist das klassische Schreibgerät für die Schule und für das Schreiben von persönlichen Briefen. Natürlich braucht auch dieses Schreibgerät die richtige Munition in Form von Füllerpatronen. Diese Füllerpatronen gibt es mittlerweile in zahlreichen verschiedenen Formen, Farben und Größen. Füllerpatronen sind heute keineswegs nur in den klassischen Farben wie königsblau oder schwarz erhältlich. Auch etwas exotischere Farben wie pink oder türkis stellen heute kein Problem mehr dar. Eine Besonderheit stellen auch Füllerpatronen dar, die duften.

Welche Patronen-Varianten gibt es?

Die Standardpatrone ist immer noch die am häufigsten verwendete Form der Füllerpatrone. Sie ist passend für die meisten Füller unterschiedlicher Fabrikate und hat sich zu einem Großteil am Markt durchgesetzt. Von diesen Füllerpatronen gibt es auch zugleich die größte Auswahl an Farben und Herstellern. Die Großraumpatrone hat, wie der Name schon sagt, ein etwas größeres Volumen und damit einen größeren Inhalt als die Standardpatrone. Diese Füllerpatronen werden anstelle von zwei Standardpatronen in das Schreibgerät eingesetzt. Ein Wechsel der momentan verwendeten Patrone mit der Ersatzpatrone im Schaft des Füllers kann somit entfallen, was unter Umständen sehr praktisch sein kann. Auch diese Patronen bekommt man mittlerweile von mehreren Herstellern und in unterschiedlichen Farben. Einen etwas anderen Weg geht die sogenannte Kombipatrone. Diese Füllerpatrone ist nicht nur kompatibel zu den gängigen Füllersystemen.

Die Verpackungseinheit der Füllerpatronen

Füllerpatronen sind heute in vielen unterschiedlichen Verpackungseinheiten erhältlich. Von der Standardpackung mit einem Inhalt von sechs Patronen bis hin zu einem Glas mit hundert Stück sind die unterschiedlichsten Verpackungseinheiten erhältlich. Die Wahl der richtigen Verpackungseinheiten hängt davon ab, wie oft Sie Füllerpatronen benötigen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.