Fahrrad Seitenständer für einen stabilen Stand des Fahrrads
Fahrrad-Seitenständer sind die Parkhilfen für
Fahrräder. Mit Hilfe des Ständers lässt sich ein Fahrrad auf einem festen Untergrund sicher und schnell abstellen. Vor der Fahrt wird der Ständer einfach mit dem Fuß hochgeklappt und rastet dann in dieser Stellung ein. Dadurch wird das Herunterklappen während der Fahrt verhindert und der Ständer führt nicht zu einer Sturzgefahr.
Fahrrad Seitenständer einfach und schnell selbst montiert
Der Fahrrad Seitenständer lässt sich mit wenigen Schrauben schnell montieren. Abhängig von der Bauart des Ständers und des Fahrrads erfolgt die Montage unterhalb des Rahmens, am Rahmen im Bereich des Hinterrads oder am Vorderrad des Fahrrads. Hinter dem Tretlager sind Fahrräder normalerweise mit einer Ständerplatte ausgestattet, die der stabilen Befestigung eines Fahrradständers dient. An der Ständerplatte können sowohl
Fahrradmittelständer als auch Fahrrad Seitenständer angebracht werden. Ist ein Fahrrad nicht werksseitig mit einer Ständerplatte ausgerüstet, so ist das Zubehörteil zusätzlich anzubringen. Eine Ständer-Klemmplatte kann dieselbe Funktion erfüllen. Wichtig ist, bei der Auswahl des Seitenständers darauf zu achten, dass er mit der Ständerplatte kompatibel ist. Ansonsten kann ein Adapter Abhilfe schaffen. Der Ständer muss zudem passend für die Radgröße sein, damit das Fahrrad einen stabilen Stand erhält.
Längenverstellbare Seitenständer
Flexibel und vielseitig nutzbar ist ein Fahrrad Seitenständer, dessen Länge stufenlos einstellbar ist. Dieser Seitenständer eignet sich nicht nur für die Verwendung an Fahrrädern mit unterschiedlichen Radgrößen, sondern er lässt sich auch auf die individuelle Beladung und den Untergrund der Abstellfläche einstellen. Ein beladenes Fahrrad, wie zum Beispiel ein
Transportfahrrad, sollte mit einem größeren Neigungswinkel abgestellt werden. Daher ist es sinnvoll, den Ständer dann etwas zu kürzen. Auf einem unebenen Abstellplatz kann eine Verlängerung des Seitenständers mehr Stabilität gewährleisten. Für beladene Fahrräder mit einem großen Gesamtgewicht stehen besonders stabile Modelle mit einem breiten Fuß zur Verfügung. Der breite Fuß verhindert, dass sich der Fahrradständer in einen weichen Untergrund drücken und dadurch an Stabilität verlieren kann.