Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fahrrad-navigationsgerät garmin
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrrad-Navigationsgerät

  Fahrrad-Navigationsgerät  (32 Angebote unter 28.290.583 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrrad-Navigationsgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrrad-Navigationsgerät"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrrad-Navigationsgerät
^

Fahrrad-Navigationsgerät zur mobilen Orientierung

Ein Fahrrad-Navigationsgerät – befestigt in der Halterung am Fahrradlenker – dient der satellitengestützten Ortsbestimmung. Auf dieses Navigationsgerät laden Sie verschiedene Routen aus dem Internet oder lassen sich nach der Direkteingabe einer Adresse ans Ziel führen. Moderne Geräte fürs Fahrrad nutzen Sie auch als Sport-Navigationsgerät zur Überprüfung Ihrer persönlichen Trainingserfolge mit dem Rad oder beim Wandern. Mit den meisten Geräten lässt sich auch Geocaching spielen. Unterschiede gibt es vor allem in den Akkulaufzeiten, der Darstellung der Routen und der Ausstattung der Geräte.

Outdoor-Qualitäten sorgen für Komfort

Beim Fahrrad-Navi lohnt es sich, auf Outdoor-Tauglichkeit zu achten. So muss das Gerät nicht wegen mangelnden Nässe- oder Staubschutzes während der Fahrt in der Tasche bleiben.

Schutzklasse 
primäres Feature
 IPX4 Spritzwasserschutz
 IPX7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
 IP6 Staubschutz (staubdicht)

Einfache Fahrrad-Navigationsgeräte

Mit einem einfachen Navi fürs Fahrrad bestimmen via GPS Ihren aktuellen Standort. Sie können vom PC oder aus dem Internet fertige Routen auf Ihr mobiles Navigationsgerät laden und diese abfahren. Auf dem Display wird die Route meist als Pfeil dargestellt, ein Kartenhintergrund ist nicht bei allen Geräten gegeben.

Komfort-Navis mit Touchscreen

Die Darstellung der Routen erfolgt hier in Kartenform, ergänzt durch zahlreiche Infos zu Geschäften und Restaurants. Wie bei der Autonavigation kann auf die richtige Richtung akustisch hingewiesen werden. Die Bedienung erfolgt überwiegend intuitiv über das Touchscreen-Display. Gute Fahrrad-Navigationsgeräte errechnen schnell die gewünschte Route, verfügen meist über eine „zurück zum Start“-Funktion für den Rückweg und errechnen bei Abstechern von der eigentlichen Route zügig einen Alternativweg.

Fahrrad-Navigationsgerät für Sportler

Gute Navigationsgeräte für ambitionierte Biker zeichnen nicht nur den Streckenverlauf mit seinen topographischen Gegebenheiten auf. Auch Tempo, Kalorienverbrauch, Puls und mehr Daten sind speicherbar. Möglich ist dies durch zusätzliche Ausstattung wie einen Brustgurt für die Pulsmessung und einen Trittsensor. Die ermittelten Daten werden per Funk ans Navigationsgerät gesendet und können zur späteren Weiterverarbeitung auf den Computer geladen werden.

Die Akkus

Fahrrad-Navigationsgeräte werden überwiegend mit Lithium-Ionen-Akkus betrieben. Diese zeichnen sich durch eine hohe Lebensdauer und das Fehlen des von älteren Akkutypen bekannten Memory-Effekts aus. So laden Sie Ihren Akku unabhängig vom Ladestand nach Belieben und persönlicher Notwendigkeit.
Gängige Fahrrad-Navigationsgeräte sind meist energiehungrig. Das gilt besonders, wenn Ihr Gerät während der kompletten Tour beleuchtet sein soll. Auch beim Aufzeichnen der Strecken wird viel Energie verbraucht. Je nach Größe und Kapazität des Akkus sind nur wenige Betriebsstunden oder gar mehrere Tage Energie möglich. Es empfiehlt sich daher, auf ausreichende Akkugröße und Möglichkeiten zum Nachladen zu achten.

Tipps zum Kauf

  • Achten Sie auf Akkus mit langer Laufzeit. Sinnvoll ist ein Gerät mit entnehmbarem Akku. So können Sie einen Zweitakku mit sich führen.
  • Prüfen Sie, welche Displaygröße für Sie geeignet erscheint. Bedenken Sie dabei, dass das Navigationsgerät in der Halterung am Fahrradlenker mit einigem Abstand installiert wird.
  • Soll mit dem Fahrrad-Navi trainiert werden oder soll hoher Komfort genossen werden, achten Sie auf die Möglichkeit zur Einhandbedienung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.