Der Profil-Feinschaber ist ideal für Werkzeugmacher
Der Profil-Feinschaber gehört zu den
Werkstattschabern, mit dem das Schaben von Werkstoffen durchgeführt wird. Spanende Werkzeuge und schabende Werkzeuge unterscheiden sich in der Art der Klinge. Der
Schaber besitzt mindestens eine Klinge mit mindestens einer Kante mit negativem Spanwinkel. Es gibt ein-, zwei- oder dreischneidige Klingen, weshalb es auch Profil-Feinschaber mit einer Kante bzw. zwei oder drei Kanten als
Hohlschaber gibt. So bleiben bei der manuellen Herstellung von Klingen Kernsteige übrig, die durch die Verwendung von Hohl- bzw. Profil-Feinschabern entstehen. So können Klingen von Werkzeugen nach Maschinenherstellung auch manuell entgratet oder geschärft werden.
Wie ist die Klinge gefertigt?
Klingen findet man unterschiedlichsten Werkzeugen und Waffen. Klingen stellen das Werkzeug ohne den Griff dar. Umgangssprachlich wird auch die geschärfte Schneide eines Werkzeugs als Klinge bezeichnet. Betrachtet man zum Beispiel eine Säge findet man bei breiten Schneiden das Blatt, welches die Klinge trägt, den gegenüberliegenden Klingenrücken sowie den Hals, der zur Verbindung mit dem Griff ausgeformt ist. Die Klinge des Werkzeugs unterscheidet sich je nach Funktion (spanen, schneiden, sägen, schaben) in der Schneidengeometrie. Die Schärfe einer Klinge wird durch Schleifen oder Schärfen hergestellt und wirkt sich auf die Schnitteigenschaften aus. Beim Profil-Feinschaber als Hohlschaber ist ebenfalls ein negativer Schneidwinkel vorhanden.
Zur Form
Profil-Feinschaber sieht einem Schraubendreher ähnlich, wobei die Spitze über eine Aufnahme gewechselt werden kann oder aber auch fix befestigt ist. Die Spitze bzw. Klinge läuft nach vorne konisch zu und geht in Richtung Griff in ein Zwei-, Drei- oder Vierkantprofil über. Zum Teil gibt es zum Schutz der Profilklinge auch eine Abdeckkappe zum Aufsetzen.
Das Material der Profil-Feinschaber
Werkzeug muss vom Werkstoff härter als das zu bearbeitende Material sein. Das gleiche gilt für Werkzeuge, mit denen man Werkzeug bearbeitet. Da die Klingen von Sägen, Schabern oder Schneiden aus Hartmetall bestehen, sind deren Klingen oft aus härterem Spezialstahl geformt. Also bestehen Profil-Feinschaber-Kanten oft aus zusätzlich oberflächenbehandeltem Spezialstahl.