Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fersenspornpolster

  Fersenspornpolster  (34 Angebote unter 30.843.345 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fersenspornpolster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fersenspornpolster"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fersenspornpolster
^

Fersenspornpolster zur Linderung der Schmerzen

Leidet ein Patient unter einem Fersensporn, kann jeder Schritt zur Qual werden. Es handelt sich dabei um eine Entzündung der Sehnenplatte, die durch übermäßige Belastung oder andere Ursachen entsteht. Diese Sehnenplatte reicht von der Ferse bis zum Ballen. Einlegesohlen schaffen Entlastung und können dazu beitragen, die Schmerzen zu minimieren. Noch wirksamer sind allerdings Fersenpolster wie zum Beispiel Fersenspornpolster. Sie sind stoßabsorbierend und mit einer Vertiefung im Bereich der Ferse versehen. Meistens werden diese Einlagen in Kombination mit einer Therapie vom behandelnden Arzt verordnet.

Dämpfende Einlagen für offene und geschlossene Schuhe

Die Fersenspornpolster gibt es in vielen verschiedenen Größen und Ausführungen, sie können in der Regel in jedem normalen Schuh getragen werden. Falls eine gezieltere Entlastung nötig ist, wird auf  Maßanfertigungen zurückgegriffen.

Abwaschbare Silikoneinlagen

Eine erste Hilfe gegen die Schmerzen stellen weiche Fersenpolster aus Silikon dar. Die elastischen Fersenkissen sorgen für eine Druckentlastung, was nicht nur den Füßen zugutekommt, sondern gleichzeitig stoßabsorbierend für die Wirbelsäule, Hüft-und Sprunggelenke  wirkt. Dadurch werden Sehen, Muskeln und Bänder im unteren Körperbereich und am Rücken entlastet. Die Einlagen aus Silikon werden einfach in die Schuhe gelegt und können mit Wasser und Seife bei Bedarf gereinigt werden.  Fersenkissen mit einer selbsthaftenden Unterseite sind perfekt geeignet für offene Schuhe und Sandalen. Sie sind in verschiedenen Materialien erhältlich und werden einfach in den Schuh geklebt. Auch diese Modelle sind sehr häufig abwaschbar und langlebig. 

Zusätzliche Unterstützung für den das Fußgewölbe

Um auch das Längsgewölbe des Fußes zu unterstützen, gibt es isokinetische Stoßabsorber, die sowohl die Ferse als auch den mittleren Fußbereich betten. Diese Art der Einlagen wird häufig bei Knickfüßen empfohlen, da sich diese Fehlstellung zusätzlich negativ auf den entzündeten Bereich im Inneren des Fußes auswirken kann. Das Material dieser Sohlen zeichnet sich durch hohe Dämpfungseigenschaften aus, aber ohne einen Schwimmeffekt zu erzeugen. Dadurch werden ebenfalls mehrere Bereiche des Körpers entlastet, die Aussparung im Fersenbereich ist wie bei den anderen Modellen auch vorhanden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.