Feuerkorb und Feuerschale als Höhepunkt eines Freiluft-Events
Eine offene Feuerstelle übt auf die meisten Menschen einen besonderen Reiz aus. Sie strahlt Wärme und Behaglichkeit aus und verbreitet ein besonderes Flair von Abenteuer und Lagerfeuer-Romantik. Nur selten findet sich eine Gelegenheit, im Rahmen eines Events oder in einem Biergarten eine offene Feuerstelle einzurichten. Stattdessen bieten sich der Feuerkorb oder eine Feuerschale als gleichwertiger Ersatz an.
Feuerkorb und Feuerschale sind flexibel einsetzbar
Während eine offene Feuerstelle eine feste Einrichtung ist, kann ein Feuerkorb, genauso wie die Feuerschale, an jedem beliebigen Ort eingesetzt werden. Mobile Feuerstellen werden aus hochwertigem und witterungsresistentem Metall hergestellt. Beliebt sind Feuerkörbe aus lackiertem Eisen sowie Feuerschalen aus gebürstetem Edelstahl. Der Feuerkorb hat einen kelchförmigen Körper, der aus einem Metallgeflecht oder verschweißtem, parallel verlaufenden Eisengestänge besteht. Das Feuer erhält durch diese Bauweise ausreichend Sauerstoff und das Brennmaterial kann problemlos von oben nach unten nachrutschen. Da ein Feuerkorb grundsätzlich zusammen mit einer Grundplatte aus Metall ausgeliefert wird, erfolgt die Verbrennung ohne Schaden des Untergrundes. Aus diesem Grund findet der Feuerkorb überall dort Verwendung, wo nicht durch überhängende Äste Brandgefahr besteht.
Die Feuerschale unterscheidet sich vom Feuerkorb durch ihre flache und nach unten geschlossene Form. In der Regel besitzt die Feuerschale eine runde Vertiefung in der ein herausnehmbares Gitter das Brennmaterial trägt, während die Asche durch das Gitter in die Vertiefung rutschen kann. Feuerkorb und Feuerschale eignen sich für den Einsatz in Gärten, auf Terrassen oder auf gepflastertem Untergrund, wie man ihn häufig auf öffentlichen Plätzen findet. Nach der Reinigung lassen sich diese mobilen Feuerstellen immer wieder an anderer Stelle verwenden.
Ein Feuerkorb als sichere Brennstelle
Ein Feuerkorb und eine Feuerschale sind sichere Brennstellen, da das Feuer auf das Gefäß begrenzt ist und nicht auf benachbarte Bereiche übergreifen kann. Lediglich oberhalb der mobilen Feuerstelle dürfen sich keine brennbaren Materialien befinden. Daher ist ein Feuerkorb nicht für die Verwendung in Innenräumen oder auf überdachten Terrassen geeignet. Da das Fassungsvermögen des Feuerkorbs begrenzt ist, treten keine unverhofft hohen Flammen heraus, so dass auch Passanten nicht durch das offene Feuer im Feuerkorb gefährdet sind.
Feuerkorb und Feuerschale ersetzen den Holzkohlengrill
Eine Besonderheit mobiler Feuerstellen sind ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, denn viele Modelle sind so gestaltet, dass sie einen Grillrost aufnehmen können. Auf diese Weise ersetzt der Feuerkorb den
Holzkohlengrill und bietet ein ganz besonders Grillerlebnis am natürlichen Holzfeuer bei Betriebsfesten, Stadtfesten und anderen Events oder im
Außenbereich Ihrer Firma, die unter freiem Himmel stattfinden.