Übersicht | "Feuerwehrschrank"Überbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
C+P Möbelsysteme 0492015-22|S10006 |
€ 494,71* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0492015-32|S10005 |
€ 677,60* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10002 |
€ 248,12* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10005 |
€ 273,20* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10008 |
€ 300,22* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10011 |
€ 318,98* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10001 |
€ 247,41* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10004 |
€ 274,16* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10007 |
€ 302,35* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10010 |
€ 320,13* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10000 |
€ 248,12* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10003 |
€ 274,64* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10006 |
€ 302,35* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-10|S10009 |
€ 318,12* pro Stück |
| |
|
C+P Möbelsysteme 0491015-12|S10002 |
€ 284,90* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Feuerwehrschrank | |  | Der Feuerwehrschrank für das Gerätehaus
Mit einem Feuerwehrschrank lässt sich das Gerätehaus einer Feuerwehr ideal ausstatten, so kann der vorhandene Raum optimal ausgenutzt werden. Ein Feuerwehrschrank bietet, je nach Modell, Platz für Bekleidung, Helm und andere Utensilien, die in diesem sicher und jederzeit griffbereit aufbewahrt werden können. Bei der Wahl des Schranks gilt es in erster Linie, den Bedarf sowie das Platzangebot zu beachten. Neben gewöhnlichen Schränken mit ein, zwei oder mehr Fächern gibt es auch Modelle mit einer integrierten Sitzbank. Diese bieten zwar mehr Komfort, benötigen dafür aber auch mehr Platz. Dieser Feuerwehrschrank ist somit eher für größere Aufenthaltsräume geeignet.
Abschließbares Wertfach
Die Ausstattung eines Feuerwehrschrankes variiert von Modell zu Modell etwas. Für die sichere Aufbewahrung der Wertgegenstände und anderer persönlicher Dinge eignet sich ein Feuerwehrschrank mit integriertem Wertfach. Es wird mit einem separaten Schlüssel geschlossen und verhindert Unbefugten den Zugriff auf persönliche Gegenstände. Auf Wunsch kann das Wertfach auch gegen ein offenes Fach getauscht werden. In Kombination mit einem Einwurfschlitz lassen sich Kleinigkeiten auch bei bereits verschlossenem Schrank verstauen.
Kleiderstange und Stiefelmatte
Der Feuerwehrschrank selbst kann neben einer Kleiderstange mit Haken auch eine seitliche Hakenleiste enthalten. Diese bietet Platz für Sicherheitsgurte, Rettungsleinen usw. Für die Stiefel ist optional eine Stiefelmatte erhältlich, die das Sauberhalten des Schrankes vereinfacht. Aber auch ohne Stiefelmatte lässt sich der Fußteil des Feuerwehrschrankes einfach und leicht auskehren, da es in der Regel aus einem glatten Material besteht. Im oberen Teil des Schranks kann ein zusätzlicher Ablageboden Platz für den Helm bieten. Häufig wird jedoch ein Helmhalter verwendet, der auf dem Schrank platziert wird.
Feuerwehrschrank mit oder ohne Sitzbank
Etwas mehr Komfort bietet ein Feuerwehrschrank mit einer angebauten Sitzbank. Die Sitzfläche vor dem Schrank kann zum Sitzen, aber auch zum kurzzeitigen Ablegen von Gegenständen verwendet werden. Allerdings werden häufig eher die Modelle ohne Sitzbank verwendet, damit die Feuerwehrkameraden schnell ihr Schutzkleidung anlegen können.
Feuerwehrschränke mit Sitzbänken verfügen über Stahl-Standfüße, während Modelle ohne Sitzbank meist auf Sockeln montiert sind. Dadurch wird bei beiden Modellen ein sicherer Stand gewährleistet, der durch das zusätzliche Befestigen der Rückwand an einer Mauer erhöht wird. Bei Stahl- oder Stollenfüßen besteht im Vergleich zu einem Feuerwehrschrank mit einem Sockel der Vorteil, dass die Höhe der Füße verändert und eventuelle Bodenunebenheiten ausgeglichen werden können. Denn nur bei einer absolut waagrechten Ausrichtung lassen sich die Schranktüren problemlos öffnen und schließen. Ob die Schränke selbst mit einem Schloss und somit der Möglichkeit zum Absperren ausgestattet sind, hängt ganz vom Modell und auch vom individuellen Bedarf ab. Nicht jeder Feuerwehrschrank kann abgeriegelt werden.
Der offene Feuerwehrschrank
Eine vollständig offene Ausführung von einem Feuerwehrschrank ist der Garderobenschrank. Dieser besitzt keine Türen, sondern nur einzelne Abteile. Dennoch bieten eine Kleiderstange, ein Helmhalter, Haken und Hakenleisten an den Schrankinnenseiten ausreichend Platz, um Bekleidung, Helm, Stiefel und andere Utensilien geordnet aufbewahren zu können. Die offene Ausführung bietet praktische Vorteile. So kann die im Feuerwehrschrank aufbewahrte Schutzkleidung schnell und problemlos entnommen werden können, was bei Modellen mit Türen und Schlössern nicht der Fall ist.
|
|