Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Sozialraumschränke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Sozialraumschränke“
Überbegriffe
Feuerwehrschrank
Gehört zur Gerätehaus-Ausstattung der Feuerwehr. Je nach Modell mit Kleiderstange, Haken, Helmständer und abschließbarem Wertfach.
Garderoben-Schrank
Bewahren Sie Ihre Garderobe im Büro auf, zum Teil abschließbar und mit Fachböden, auch zur kombinierten Verwahrung von Kleidung und Ordnern.
Cateringschrank
Kleiderschrank
Der ideale Schrank zur Aufbewahrung von Kleidung, meist mit Kleiderstange, Hutboden und diversen Haken.
Raumsparschrank
Ermöglicht Ihnen, Kleidung bei begrenztem Platz unterzubringen, ist abschließbar und mit Belüftung.
Erste-Hilfe-Schrank
Darin können Sie Mittel für die Erste Hilfe wie Füllsätze aufbewahren, mit Notschlüsselfach. Lieferbar mit oder ohne Inhalt.
Schließfachschrank
Abschließbarer Schrank beispielsweise für Umkleidekabinen oder Gemeinschaftsräume, um persönliche Gegenstände zu verstauen.
Sitzbankschrank
Ist eine Kombination aus abschließbarem Garderobenschrank mit Sitzbank.
Spind
Persönliche Gegenstände bewahren Sie in diesem abschließbarem Kleiderspind auf. Verfügt über Kleiderstange, Haken und Fachböden.
Miniküchen
Praktisches Küchen-Center für das Büro ist im Schrank integriert und kann bei Bedarf geschlossen werden.
Küchenschrank
Ober- oder Unterschränke sowie Hochschränke, die in Küchen platziert werden können.
Wäschesammelschrank
Wäsche- Ausgabeschrank
Wäscheschrank
Der ideale Schrank zur Aufbewahrung von Kleidung, meist mit Kleiderstange, Hutboden und diversen Haken.
Schuhschrank
Wenn sich die Schuhe vor der Tür stapeln, bringt ein Schuhschrank die perfekte Ordnung.
Weitere Informationen zum Thema Sozialraumschränke
^

Nutzen Sie die Vorteile von Sozialraumschränken

Egal, ob in der Firma oder in öffentlichen Einrichtungen und Sozialräumen, Schränke werden überall benötigt. In Sozialraumschränken können Sie je nach Modell Ihre Kleidung aufbewahren, persönliche Gegenstände oder sogar wie im Fall einer Schrankküche oder eines Küchen-Centers Lebensmittel aufbewahren, zubereiten und kühlen. Der Handel bietet Ihnen eine Vielzahl verschiedener Sozialraumschränke an, so dass Sie in der Lage sind, sich ganz nach Ihrem Bedarf, Verwendungszweck und dem zur Verfügung stehenden Platz für ein Modell zu entscheiden.

Spind-Modelle, für die Sie wenig Platz benötigen

Mit einem Spind können Sie Arbeits- oder Wechselkleidung platzsparend unterbringen. Sie sind schmal, robust, mit Lüftungsschlitzen versehen und verfügen über ein abschließbares Schloss. Ein Spind eignet sich beispielsweise für Umkleideräume in Betrieben oder in Schwimmbädern.
Ein Feuerwehrschrank ist frei zugänglich, denn gerade bei der Feuerwehr zählt jede Sekunde. Der Spind ist jeweils mit einer Ablage für den Helm oder alternativ mit einem Helmhalter versehen und bietet ausreichend Platz für die Aufbewahrung der Feuerwehrkleidung. Zudem verfügt der Feuerwehrspind über ein separates Fach für die Zivilkleidung, eine Stiefelablage und über ein Wertfach.

Wenn Sie etwas mehr Platz zur Verfügung haben

Garderobenschränke finden hauptsächlich in Büroräumen Verwendung. Hierbei handelt es sich um einen normalen Schrank, welcher je nach Modell mit einer Kleiderstange versehen ist. In Garderobenschränken findet nicht nur Ihre Kleidung wie zum Beispiel Jacken, Taschen oder Mäntel ihren Platz, auch die Aufbewahrung von Akten oder anderen Gegenständen ist in einem Garderobenschrank möglich. Die große Auswahl an Materialien, Größen und Designs sowie hinsichtlich der Fächeraufteilung, erlaubt es Ihnen, genau das passende Möbelstück für Ihre Zwecke zu wählen.

Die schnelle Küche zwischendurch

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen oder im Büro genügend Platz zur Verfügung haben und sich und Ihren Mitarbeitern etwas Gutes tun möchten, so bietet sich eine Schrankküche an. Darin können Sie Lebensmittel lagern und sich einen schnellen Snack für zwischendurch zubereiten. Zudem können Sie das verwendete Geschirr abspülen und den Schrank einfach nach der Verwendung wieder verschließen. Dies ist nicht nur praktisch, es spart Ihnen und Ihren Mitarbeitern Zeit und Geld. Da sie sich den unnötigen Weg zum Imbiss sparen und sofort wieder am Arbeitsplatz verfügbar sind.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.