Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Frottierwäsche  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Frottierwäsche“
Überbegriffe
Bademantel
So fühlen sich Ihre Gäste nach dem Baden wohl. Gibt es in der Kimonoform oder mit Schalkragen, mit praktischen Taschen und Gürtel.
Saunakilt
Trägt man beim Saunabesuch, durch den Gummizug oder Klettverschluss kann das Tuch nicht verrutschen.
Augentuch
Ist viel kleiner als ein Handtuch und trotzdem saugstark, wird häufig bei der Kosmetik verwendet.
Handtuch
Besitzt oft eine Größe von 50 x 100 cm und ist ideal zum Abtrocken der Hände.
Babyhandtuch
Kuschelig weich, oft mit Kapuze.
Badetuch
Flauschig, saugstark und angenehm auf der Haut - so sollte ein Duschhandtuch sein.
Waschlappen
Gibt es auch als Handschuh und dient meist zum Reinigen des Gesichts.
Badeslipper
Bequem und weich, ideal für die Sauna oder die Gäste Ihres Hotels.
Weitere Informationen zum Thema Frottierwäsche
^

Frottierwäsche - so fühlen sich Ihre Gäste wohl

Eines steht fest: Ihre Gäste sollen sich während des Aufenthaltes bei Ihnen wohlfühlen. Dazu zählen nicht nur das Hotel selbst und beispielsweise die angebotenen Speisen, sondern auch die passende Ausstattung. Mit der richtigen Bettware, Bettwäsche oder Frottierwäsche sollte dem Rundum-Wohlfühlen nichts mehr im Wege stehen.
Die richtige Frottierwäsche ist von entscheidender Bedeutung, schließlich trägt man beispielsweise Bademantel oder Badetuch direkt auf der Haut. Was Sie dabei beachten sollten, möchten wir Ihnen im Folgenden kurz erläutern.

Jeden Tag im Einsatz

Handtücher, Waschlappen und Badetücher sind täglich im Einsatz und bei der Körperhygiene nicht mehr wegzudenken. Aber besonders Handtücher bieten Keime und Bakterien einen idealen Nährboden. Aus diesem Grund werden für Frotteewaren aller Art vor allem Baumwollgewebe eingesetzt, die bei hohen Temperaturen gewaschen werden können. In öffentlichen Sanitärbereichen oder Firmen bevorzugt man Papierhandtücher, da sie viel hygienischer sind. Nicht nur zu Hause auch in Hotels legt der Benutzer sehr viel Wert auf frische und weiche Frottierwäsche.

Handtuch

Ein Handtuch hat meist eine Größe von 50 x 100 cm und ist für das Trocknen von Händen und Körper ideal, es ist entweder aus Baumwolle oder aus Mikrofaser hergestellt, wobei Mikrofaser besonders flauschig ist.

Badetuch

Ein Badetuch ist eben so flauschig und saugstark wie ein Handtuch, lediglich in der Größe unterscheiden sie sich. Meist wird das Maß von 70 x 140 cm bevorzugt. Es eignet sich hervorragend für Sauna, Bad oder Strand.

Waschlappen

Waschlappen sind entweder aus Baumwolle oder Mikrofaser gefertigt und dienen zum Waschen des Gesichts oder Körpers. Entweder als Tuch mit einer Größe von 25 x 25 cm oder als praktischer Waschhandschuh ermöglicht er Ihnen eine einfache und gründliche Reinigung.

Bademantel

Mit einem Bademantel fühlen sich Ihre Gäste fast wie zu Hause, er ist ideal nach dem Baden. Der Gast kann sich in den weichen und bequemen Mantel einhüllen und gleichzeitig trocknen lassen. Angeboten werden sie in Kimonoform oder mit Schalkragen, Gürtel und Seitentaschen.

Saunakilt

Ein Saunakilt ist ein weiteres nützliches Utensil, das sich sowohl für Frauen als auch für Männer eignet, da es größenverstellbar ist. Mit Hilfe eines Gummizuges oder Klettverschlusses wird ein Verrutschen des Tuches im Saunabereich unmöglich.

Badeslipper

Badeslipper eignen sich sehr gut für Reisen, aber auch im Sauna- oder Wellnessbereich sind sie von Vorteil. In diesen leichten Slippern kann sich Ihr Gast gut bewegen, ist entspannt und fühlt sich bei Ihnen wohl. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch hautfreundlich, da sie meist aus Frottee bestehen. Je nach Wunsch können Sie die offene oder geschlossene Variante erwerben.

Haarturban

Ein Haarturban wird vorwiegend von Frauen benutzt. Das feuchte Haar wird darin eingewickelt und der Turban festgeknöpft, so kann nichts mehr verrutschen.

Farben und Muster

Frottierwäsche ist in vielen verschiedenen Farben und Mustern erhältlich, wobei im Hotelbereich weiße Wäsche bevorzugt wird, da dies besonders hygienisch und sauber wirkt. Speziell für Hotels besteht die Möglichkeit, die Wäsche mit dem Hotellogo zu versehen. Allerdings ist dies auch eine Kostenfrage.
Beim Kauf von Frottierwäsche sollte das Augenmerk immer auf eine hohe Waschtemperatur gelegt werden, denn nur so können Sie sicher sein, dass Keime und Bakterien abgetötet werden. Dadurch können Ihre Gäste mit ruhigem Gewissen die Hotelwäsche nutzen und fühlen sich rundum sauber und zufrieden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.