Hotelwäsche - Das darf in keinem Hotel fehlen
Neben Bettwäsche, Frottierwäsche und Tischwäsche dürfen auch Küchenwäsche, Servierwäsche und diverse Bettwaren in einem
Hotel nicht fehlen. All diese Wäscheartikel vermitteln dem Gast ein Gefühl von Behaglichkeit und Wohlgefühl. Da die Hotelwäsche eine Art Aushängeschild für jedes Hotel ist, muss sie immer in einem sehr guten Zustand sein.
Bettwaren – Wie man sich bettet, so schläft man
Das Wichtigste sind wohl die
Bettwaren. Dazu gehören die Einziehdecke, diverse Kopfkissen, Matratzen und Lattenroste.
Der Lattenrost
Ein
Lattenrost besteht aus einem Rahmen aus Metall, Kunststoff oder Holz. Im Rahmen selbst sind einzelne Latten oder Leisten meist aus Holz oder Kunststoff eingefügt. Lattenroste sollen die Wirbelsäule entlasten und für eine optimale Liegegrundlage sorgen. Da es Bettgestelle in verschiedenen Größen gibt, haben auch Lattenroste unterschiedliche Abmessungen. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich, für Erwachsene gilt standardmäßig 190 oder 200 cm, sowie in unterschiedlichen Breiten, welche von 80 bis 160 cm variieren.
Neben starren Lattenrosten gibt es auch Ausführungen, bei denen Kopf- und Fußteil verstellbar sind. Für ein besonders angenehmes Schlafklima sorgen Lattenroste, bei denen eine individuelle Härteregulierung möglich ist.
Die Matratze
Die
Matratze ist passend zum Lattenrost erhältlich, lediglich die Höhe kann variabel gewählt werden von 12 bis 20 cm. Bei freistehenden Betten spielt die Matratzenhöhe keine Rolle. Bitte beachten Sie aber, dass bei Doppelstockbetten eine Höhe von 15 cm nicht überschritten wird, damit ein Herausfallen verhindert werden kann.
Standardmaße für Matratzen
Breite (cm)
|
Länge (cm)
|
|
140 cm
|
190 cm
|
200 cm
|
220 cm
|
70 cm
|
70x140
|
|
|
|
80 cm
|
|
80x190
|
80x200
|
|
90 cm
|
|
90x190
|
90x200
|
90x220
|
100 cm
|
|
100x190
|
100x200
|
|
120 cm
|
|
|
120x200
|
|
140 cm
|
|
|
140x200
|
140x220
|
160 cm
|
|
|
160x200
|
160x220
|
200 cm
|
|
|
200x200
|
200x220
|
Härtegrad von Matratzen
Die Härtegrade sind unterschiedlich wählbar. Für Kinder und Personen mit einem Körpergewicht bis zu 60 kg eignet sich der Härtegrad eins, welcher besonders weich ist. Härtegrad zwei ist mittel und bis zu einem Körpergewicht von 80 kg gedacht während Härtegrad drei für Menschen mit einem Gewicht über 80 kg vorgesehen.
Weiterhin werden verschiedene Typen differenziert. Federkern-, Latex-, Schaumstoff- oder Luftmatratzen und Wasserbetten.
Vor- und Nachteile der verschiedenen Matratzentypen
Matratzentyp
|
Vorteile
|
Nachteile
|
Empfehlung
|
Federkernmatratzen
|
* Eingedrungene Feuchtigkeit wird wieder abgegeben
|
* Keine Punkteelastizität, der
Liegekomfort kann darunter leiden
* Sind weniger geeignet in Kombination mit verstellbaren
Lattenrosten
|
* Für einfache Lattenroste
* Für Menschen, die viel im Schlaf schwitzen
|
Latexmatratzen
|
* Passen sich der Körperkontur und
dem Lattenrost an
* Sind absolut geräuschfrei
* Besitzen eine ausgezeichnete Punkteelastizität
|
* Aufgrund des Eigengewichts sind sie
schwer und unhandlich
* Auf regelmäßige Lüftung ist zu
achten, da sonst die Gefahr von Schimmelbildung besteht
|
* Für verstellbare Lattenroste
|
Schaumstoffmatratzen
|
* Gute Anpassungsfähigkeit an
Körpersilhouette und Lattenrost
* Gute Punkteelastizität
* Lange Lebensdauer
|
* Allergien können vereinzelt auftreten
|
* Für verstellbare Lattenroste
|
Einziehdecke und Kopfkissen
Als
Einziehdecke werden alle Arten von Bettdecken oder Zudecken betrachtet. Sie sollen Sie während des Schlafens schön warmhalten. Um Verschmutzungen zu vermeiden, werden Einziehdecken üblicherweise in einen Bettbezug eingehüllt. Neben diversen Größen, welche zwischen einer Länge von 200 und 220 cm und einer Breite von 135 bis zu 155 cm schwanken, existieren die unterschiedlichsten Materialien. Eine Alternative zu den beliebten Daunendecken und Federbetten sind Einziehdecken aus Microfaser und Vlies.
Das
Kopfkissen dient als Ruhekissen und grundsätzlich als Unterlage und Stütze für Ihren Kopf während des Schlafes. Am häufigsten ist die Größe 80 x 80 cm, jedoch sind auch kleiner Kopfkissen (40 x 80 cm) sehr beliebt. Unterschiedliche Füllstärken bieten Ihnen die optimale Unterlage für Ihren Schlaf.
Bettwäsche – mit oder ohne Logo
Was wäre die Hotelwäsche ohne
Bettwäsche im Corporate Design? Für kleine Hotels und Pensionen wird Bettwäsche mit eigenem Logo zu teuer. Diese greifen auf die handelsüblichen Bettbezüge zurück. Für ein schönes Bett sind im Handel diverse Bezüge und Bettlaken erhältlich.
Während im privaten Bereich das
Spannbetttuch, welches durch einen eingenähten Gummizug an den Ecken ein Verrutschen des Lakens fast unmöglich macht, das Betttuch verdrängt hat, sind besonders im Hotelbereich
Betttücher geeignet.
Frottierwäsche ist häufig klassisch weiß
Ebenso wie die Bettwäsche kann auch die
Frottierwäsche im Corporate Design des Hotels gestaltet werden. Dazu gehören u. a. diverse Handtücher, Waschlappen sowie Bademäntel.
Frottierwäsche ist zwar in verschiedenen Farben erhältlich, jedoch wird im Hotelbereich meist auf weiße Wäsche zurückgegriffen, da diese besonders hygienisch wirkt. Grundvoraussetzung für Frottierwäsche ist die Waschbarkeit bei sehr hohen Temperaturen. Hotelwäsche aus Frottee und Microfaser sind bei 90 °C waschbar, wodurch Keime und Bakterien abgetötet werden können.
Tischwäsche für ein stilvolles Ambiente
Im Hotelbereich wird meist der erste Eindruck vermittelt und entscheidet über das Wohlfühlen eines Gastes. Bei einer Mahlzeit achtet der Gast auch auf die
Tischwäsche wie vielfältige Tischdecken, Servietten sowie Hussen.
Die klassische Tischdecke verleiht Ihrem gedeckten Tisch ein vollendetes Ambiente. Zwar ist das klassische Tafeltuch weiß und meistens rechteckig, doch sind auch hier verschiedene Farben und Formen erhältlich. Passend zur restlichen Tischdekoration wählen Sie dann Ihre Servietten.
Egal, für welche Tischwäsche Sie sich entscheiden, sie verschönert auf jeden Fall Ihren Tisch und sollte eine gewisse Harmonie ausstrahlen.
Service- und Küchenwäsche wollen gut überlegt sein
Hotelwäsche beinhaltet nicht nur offensichtliche Wäscheartikel wie bisher beschrieben, sondern auch
Servicewäsche und
Küchenwäsche. Die Servicewäsche entscheidet mit über einen guten Eindruck Ihres Hotels oder Restaurants. Gut gekleidetes Personal mit Kellnerweste, Krawatte und alle Kleidungsstücke, die zu einem gepflegten Äußeren für eine Servicekraft gehören, vollenden das Ganze.
Auch in der Küche werden diverse Wäscheartikel wie Tücher und Kochbekleidungen benötigt. Bitte beachten Sie, dass Küchenwäsche bei 95 °C waschbar ist, damit auch wirklich alle Flecken restlos entfernt werden können.