Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Funkenfreies Werkzeug  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Funkenfreies Werkzeug“
Überbegriffe
Anreißen / Messen

Anreißen / Messen

Äxte / Beile

Äxte / Beile

Werkstattfeilen

Werkstattfeilen

Weitere Informationen zum Thema Funkenfreies Werkzeug
^

Funkenfreies Werkzeug - für explosionsgefährdete Bereiche unverzichtbar

Die Arbeiten der Feuerwehr sind vielfältig. Für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten bedienen sich die Feuerwehrleute unterschiedlicher Werkzeuge, welche dem Verwendungszweck angepasst sein müssen. Funkenfreies Werkzeug zählt zur Grundausstattung, das in jedem Feuerwehrwagen vorhanden sein muss. Dazu gehören zum Beispiel Öffnungswerkzeuge, Rettungswerkzeuge und Zubehör für die Rettung, Brechwerkzeuge oder Atemschutzgeräte. Um eine gefahrlose Arbeit der Feuerwehr zu ermöglichen, wird ein Spezialwerkzeug für die verschiedenen Einsätze verwendet.

Wo verwendet man funkenfreies Werkzeug?

Funkenfreies Werkzeug kommt überall da zum Einsatz, wo z. B. mit brennbaren Gasen gearbeitet wird und Gefahr durch Funken besteht. Diese Werkzeuge ermöglichen ein sicheres Arbeiten auch in explosionsgefährdeten Gegenden sowie in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Aber auch bei Tätigkeiten, für welche man antimagnetische und korrosionsfeste Werkzeuge benötigt, findet funkenfreies Werkzeug Anwendung. Die Verwendung stellt einen Sicherheitsfaktor dar, so dass Arbeiten in diesen Bereichen möglichst gefahrlos durchgeführt werden können. Aus diesem Grund ist funkenfreies Werkzeug nicht nur für die Feuerwehr ein notwendiges Hilfsmittel, auch in der Industrie, an Tankanlagen, in Lackierereien oder in Gas- und Elektrizitätswerken nutzt man dessen Vorteile.

Funkenfreies Werkzeug als Schutzmaßnahme

Für die Herstellung von funkenfreiem Werkzeug wie z. B.  der funkenfreien Axt oder dem funkenfreien Schlosserhammer werden spezielle Materialien verwendet, welche durch verschiedene Tests auf ihre Eignung geprüft werden. Ob diese Spezialwerkzeuge verwendet werden, liegt am jeweiligen Einsatzbereich. In manchen Bereichen stellt deren Verwendung eine wichtige Schutzmaßnahme dar. Sehr häufig wird es bei der Feuerwehr verwendet, wenn eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht und eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Mit der Verwendung von funkenfreiem Werkzeug werden unnötige Gefahren für die Feuerwehrmänner, aber auch für Beteiligte und Unbeteiligte, die sich in der Nähe des Einsatzortes befinden, ausgeschlossen.

Haltbarkeit erhöhen durch sorgfältigen Umgang

Da es sich bei funkenfreiem Werkzeug um spezielle Werkzeuge handelt, müssen diese auch mit entsprechender Sorgfalt behandelt und verwendet werden. Um eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit zu garantieren und eine einwandfreie Funktion sicher zu stellen, gilt es, eine Überbeanspruchung zu vermeiden. Die Verwendung von funkenfreiem Werkzeug stellte eine weitere Schutzmaßnahme bei feuer- und explosionsgefährdeten Arbeiten dar. Sie bringt den erhofften Erfolg nur in Verbindung mit anderen Schutzmaßnahmen wie zum Beispiel das Tragen einer geeigneten Schutzausrüstung. Auch weitere Maßnahmen zum Schutz von Personen, Einrichtungen und Gegenständen müssen getroffen werden, um eine effiziente Schutzwirkung zu erhalten. Der Einsatz von funkenfreien Werkzeugen allein stellt noch keine geeignete Sicherheitsmaßnahme dar.

Genormt und geprüft

Funkenfreie Werkzeuge verfügen über eine internationale oder nationale Normung. Durch verschiedene Tests wird die Qualität geprüft, um einen gefahrlosen und problemlosen Einsatz zu gewährleisten. Denn das beste Werkzeug nützt wenig, wenn es nicht funktioniert oder nicht einsatzbereit ist, wenn es schnell gebraucht wird. Die Qualitätsprüfungen von funkenfreiem Werkzeug beinhalten zumeist eine Prüfung der Haftfähigkeit des Isolierstoffüberzuges, eine Druckprüfung sowie eine Prüfung des Brennverhaltens. Ergonomische Griffe sorgen für eine optimale Handhabung.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.