Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Futtertrog

  Futtertrog  (21 Angebote unter 28.797.478 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Futtertrog“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Futtertrog"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Futtertrog
^

Futtertrog zum Portionieren der Futtermenge

Ein Futtertrog hat eine quadratische, rechteckige oder halbrunde Form und besteht aus äußerst stabilem Material. Er dient dazu, Futtermittel oder Wasser für Tiere bereitzustellen. Die Ecken und Kanten eines Futtertroges sollten abgerundet und nicht scharfkantig sein. Zudem ist es wichtig, dass er einfach zu reinigen ist und alte Futtereste leicht zu entfernen sind. Die Tiefe, Breite und Länge variiert und ist auf die Haltungsform und Herdengröße abzustimmen.
Futtertröge werden in nahezu allen landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung eingesetzt. Ob Sie einen Stall besitzen, einen Reiterhof führen oder Geflügel züchten, nutzen Sie Tröge, um die Futtermenge zu portionieren.

Arten von Futtertrögen

Futtertröge aus Kunststoff

Aus Kunststoff gefertigte Ausführungen sind die mit am häufigsten verbreiteten Tröge und preiswerter als Modelle aus Metall. Es gibt sie zur Wandmontage, mit Haltebügeln oder in Form von Futterbänken mit höhenverstellbaren Standbeinen. Der Kunststoff ist sehr einfach zu säubern, leicht und stabil. Einige Futtertrogtypen besitzen einen Stopfen am Boden, so dass die Reinigung mit Wasser problemlos vonstatten geht. Ein Trog mit Haltebügel ist ohne großen Aufwand an dem Ort einsetzbar, wo dieser gebraucht wird. Auch auf dem Transport von Tieren sichert dieser die Verpflegung. Futterbänke werden im Stall oder auf der Weide aufgestellt. Durch die in der Höhe verstellbaren Standbeine können die Futterbänke für nahezu alle Tierarten genutzt werden.

Futtertröge aus Metall

Metallfuttertröge bestehen aus Stahlblech und sind feuerverzinkt. Sie sind an der Wand montierbar oder als Futterbank zu erhalten. Stahlblechfuttertröge sind äußerst stabil und nahezu unzerstörbar. Ein starker Schlag oder Tritt kann dem Futtertrog nichts anhaben. Stahlblech ist gut zu reinigen. Durch einen Stopfen am Boden des Troges kann dieser sehr einfach mit Wasser ausgespült werden. Einige Modelle verfügen über eine herausnehmbaren Wanne. So fällt die Reinigung noch leichter und die Stallhygiene wird eingehalten.

Futtertröge aus Steinzeug/Keramik

Ein Futtertrog aus Steinzeug hat ein hohes Gewicht. Ein Umkippen oder ein Herumschieben durch Tier ist dadurch schwer möglich. Auch die Reinigung ist sehr leicht. Sie verfügen über eine hohe Stabilität und sind sehr witterungsbeständig.

Worauf sollte bei einem Futtertrog geachtet werden?

  • Ob Sie sich für einen Futtertrog aus Kunststoff oder Metall entscheiden, achten Sie auf den Einsatz des Futtertrogs. In einem Offenstall, auf einem Paddock oder auf einer Weide ist der Trog das gesamte Jahr der Witterung ausgesetzt. Nutzen Sie Kunststofffuttertröge aus UV-beständigem Material. Es darf nicht spröde und brüchig werden. Denken Sie daran, dass die Tiere den Trog zerbeißen können. Um das Anknabbern der Ränder zu vermeiden, gibt es zusätzlich Beißkanten. Generell darf ein Kunststoff- oder Metalltrog über keine scharfen Kanten und Ecken verfügen, um das Verletzungsrisiko niedrig zu halten.
  • Halten Sie den Kostenfaktor für Futtermittel im Blick. Vermeiden Sie, dass zu viel Futtermittel verschwendet wird bzw. bei der Fütterung verloren geht. Futterkanten verhindern das Herausschieben des Futters durch das Tier bei der Fütterung.
  • Wichtig ist auch die Haltungsform der Tiere. Bei Einzelhaltung bietet sich je nach Tierart ein Futtertrog mit einem Fassungsvermögen von 12 bis 30 Litern an. Er sollte möglichst so angebracht sein, dass das Tier ungestört das Futter aufnehmen kann. In einer Gruppenhaltung kann ein Trog in Form einer Futterbank eingesetzt werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass rangniedrigere Tiere genügend Futter abbekommen. Benötigt jedes Tier eine individuelle Fütterung, ist es besser, einzelne Futtertröge zu verwenden und Tiere während der Fütterung zu trennen, sofern die Möglichkeit dazu besteht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.