Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gartendusche gardena
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gartendusche

  Gartendusche  (53 Angebote unter 30.860.317 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartendusche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gartendusche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartendusche
^

Gartendusche - Wasserspaß für alle

Gartenduschen bieten eine willkommene Kühle in den warmen Monaten. Als mobile oder stationäre Geräte finden sie ihre Standorte in nahezu jeder Gartenanlage. In Kindergärten, Schulen, Jugendherbergen, Hotels, Außenanlagen und Werkstätten spielen die Freilandduschen ihre Vorzüge aus. Wasserspaß und Abkühlung für alle.

Die Kultur der Gartenduschen - von schlicht bis elegant

Die Auswahl ist überraschend. Gartenduschen sind in einer Vielfalt erhältlich, die für jeden Einsatzbereich die passende bereithält. Mobile Duschen bleiben in ihrer Standortwahl flexibel. Stationäre Gartenduschen bieten mehr Komfort, sind jedoch vorwiegend an einen festen Standort gebunden. Möglich werden neben dem Kühlen auch solarbetriebene Wasserfreuden. Die Duschvarianten reichen vom bewährten Wasserstrahl über Regenwasserstrahlen bis zu Wassersprühern, die vom Erdboden nach oben spritzen.

Das können Gartenduschen

Alle Gartenduschen haben eine Eigenschaft gemein: Sie spenden kühlendes Nass an warmen Tagen. Ein handelsüblicher Gartenschlauch versorgt die schlichteren Modelle mit dem benötigte Wasser. Diese Gartenduschen sind nicht fest im Erdboden verankert. Ihr Vorteil liegt in der freien Standortwahl, da sie als Stativ konstruiert sind oder in den Boden gesteckt werden. Im Gegensatz zu den mobilen Duschen verfügen die stationären Wasserspender über umfangreichere Funktionen und außergewöhnliche Designs. Sie sind jedoch an einen Ort gebunden und sollten zumindest den gesamten Sommer über an diesem verbleiben.
Diese Modelle verfügen meist über größere Duschköpfe und mehr Duscheinstellungen als die mobilen Gartenduschen. Sie reichen von wasserfallartigen Brausestrahlen über Regenduschen bis zu feinen Sprühnebeln. Gartenduschen können Designelemente sein, eine Kunst für sich. Als Mix von Holz und Edelstahl wirken sie ansprechend und solide. Einige Duschen aus Edelstahl sind erst auf den zweiten Blick als Duschen erkennbar. Sie wirken formschön und passen sich gut in jede Umgebung ein. Mit einem direkten Zugang über eine Wasserleitung im Boden sind diese Gartenduschen nicht mehr an einen Gartenschlauch gebunden.

Wo sollten Gartenduschen platziert werden?

Die mobilen Gartenduschen können auf jeder wasserunempfindlichen Fläche stehen, vorzugsweise auf Rasen. Als Ausführung mit Stativ sind ebenso Steinplatten möglich. Nachteilig ist eine Rasenfläche dann, wenn sie mit der Zeit durch das Wasser aufweicht und Schlamm bildet. Dem entgegen wirken lässt sich durch die regelmäßige Veränderung des Standortes. Bei stationären Gartenduschen ist es nicht nötig, direkt auf dem Erdboden zu stehen. In diesem Fall bieten Holzfliesen eine gute Alternative. Sie sind leicht zu reinigen und eine hochwertige Grundlage. Gartenduschen bleiben nicht ausschließlich privaten Gärten vorbehalten. Sie sind ein idealer Wasserspaß für Kinder. Bei Montagetätigkeiten im Außenbereich oder einem längeren Aufenthalt in der Sonne können diese Duschen eine wohlige Erfrischung bieten. So gestärkt geht jede Arbeit leichter von der Hand.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.