Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gartenschlauch gardena, gartenschlauch gardena 50m
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gartenschlauch

  Gartenschlauch  (743 Angebote unter 29.220.805 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gartenschlauch“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   50   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gartenschlauch
^

Gartenschlauch - flexibel Wasser transportieren

Gartenschläuche sind wichtige Hilfsmittel zur Bewässerung von Garten- oder Rasenflächen. Sie sind flexibel einsetzbar und langlebig, sofern ihre Eigenschaften auf die jeweiligen Bewässerungsansprüche angepasst sind.

Gartenschläuche individuell anpassen

Gartenschläuche sind Transportmittel. Sie befördern Wasser von einer festen Wasserleitung oder einer Gartenpumpe, die durch Brunnen- oder Regenwasser gespeist wird, in den Garten oder die Rasenfläche. Ihre Eigenschaften bestimmen sich aus dem Material, dem maximalen Betriebsdruck und ihrer Länge:

Das Material des Gartenschlauchs

Gartenschläuche sind aus Kunststoff oder Gummi erhältlich, ebenso können Kunstfasern eingearbeitet sein. Sie sind einer Reihe von Einflüssen ausgesetzt, die je nach Verwendung schwanken. So wirken Sonnenbestrahlung, Frost, Temperaturwechsel ebenso auf den Gartenschlauch ein wie der Wasserdruck, die Schlauchlänge und die zu transportierende Wassermenge. In der Regel sind Schläuche aus Gummi am belastbarsten und mit einer hohen Haltbarkeit ausgestattet. Sie können Temperaturen, die deutlich unter dem Nullpunkt liegen, aushalten. Jedoch fühlen sich auch Gummischläuche in einer frostgeschützten Umgebung wohler.
Kunststoffschläuche neigen meist schneller zur Brüchigkeit und nehmen auch Knicke und mechanische Einwirkungen übler. Ihre Belastbarkeit kann durch eingearbeitete Kunstfasern heraufgesetzt werden. Für den dauerhaften Einsatz, beispielsweise beim täglichen Rasensprengen, eignen sich belastbare Gummischläuche am besten.
Das Material des Gartenschlauches richtet sich nach seinem Einsatzbereich und der Häufigkeit seiner Benutzung. Die gute Pflege setzt ihre Lebenserwartung deutlich herauf. Hierzu gehört die geschützte Aufbewahrung in Schlauchhaltern und ohne starken Lichteinfluss. In frostigen Monaten sollte jegliches Wasser aus dem Schlauch gelassen werden, damit er nicht brüchig wird oder aufplatzt.

Der maximale Betriebsdruck des Gartenschlauchs

Der maximale Betriebsdruck richtet sich stets nach dem Wasserdruck. Der Druck, mit dem das Wasser in den Schlauch eintritt, ist der Druck der zubringenden Wasserleitung oder der Pumpe. Hierbei gilt: Besser einen höheren maximalen Betriebsdruck wählen, um eventuelle Druckschwankungen in der Zubringeleitung auszugleichen und die Lebenserwartung des Schlauchs zu erhöhen.

Die Länge des Gartenschlauchs

Die Länge des Gartenschlauchs richtet sich nach der Größe der zu bewässernden Fläche. Auch die äußersten Ecken sollten bequem mit dem Schlauch erreichbar sein. Ist die Schlauchlänge zu kurz gewählt, kann mittels eines Schlauchverbinders ein weiteres Stück angebracht werden. Ist eine verwinkelte Fläche zu bewässern, empfehlen sich sehr flexible Schläuche, um ein Abknicken zu verhindern.

Individuelles Zubehör

Gartenschläuche versorgen Rasensprenger, sie können mit Spritzen jeglicher Art ausgerüstet werden. Die individuelle Bewässerung von Rasen, Zier- und Nutzpflanzen ist mit nur einem Schlauch problemlos möglich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.