| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Gefällewasserwaage"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Gefällewasserwaage | | | Wasserwaage – prüft und misst horizontale und vertikale Ausrichtung
Eine Wasserwaage ist ein Werkzeug, das neben Zollstock, Hammer und Schraubenschlüssel in keinem Werkzeugkoffer fehlen sollte. Damit misst bzw. überprüft man die vertikale oder horizontale Ausrichtung eines Gegenstandes. Je nach Modell hat eine Wasserwaage ein meist jedoch zwei oder mehrere Libellen. Dieser mit Flüssigkeit gefüllte Körper zeigt die vertikale oder horizontale Ausrichtung an. Wasserwagen sind in unterschiedlichen Längen und Ausführungen erhältlich. Wie groß die Messgenauigkeit (wird in mm/m oder in Winkelgrad angegeben) der Wasserwaage ist, hängt von einigen Faktoren wie der Libelle, der sachgemäßen Lagerung bzw. Pflege ab.
- Die Aluminium-Wasserwaage – auch als Leichtmetall-Wasserwaage - ist wohl einer der am häufigsten verwendeten Wasserwaagen. Sie ist häufig eloxiert, zuverlässig, stabil und unempfindlich gegenüber Kratzern oder Stößen. Modelle gibt es zum Teil mit unzerbrechlichen Libellen.
- Je länger eine Wasserwaage ist, desto genau ist das Messergebnis. Diesen Grundsatz macht man sich bei Aufsteck-Wasserwaage zunutze. Sie wird z. B. auf einer Richtlatte oder auf einem Brett befestigt, wodurch großflächige Messungen möglich sind.
- Über mehrere Libellen verfügt eine Gefälle-Wasserwaage. Damit können Gefälle z. B. bei Dächern gemessen werden.
- Für sehr genaue Messungen verwendet man Laser-Wasserwaagen. Der integrierte Laserstrahl dient als Verlängerung zum Fluchten, Nivellieren und Messen. Das macht es möglich, lange Distanzen, unebene Wände im Außenbereich oder Objekte bei hellen Lichtverhältnissen zu messen. Ein Drehteil erlaubt es, die Laser-Wasserwaage um 360 Grad zu drehen.
- Für lange Distanzen, Messen über Eck oder bei Höhenunterschieden eignen sich Schlauch-Wasserwaagen.
Sie suchen noch mehr?
Noch mehr Artikel zu diesem Thema finden Sie unter Vermessungstechnik wie Anschlagwinkel, Baulaser oder Maurerschnur und Messgeräte, Prüfgeräte wie Barometer oder Messschieber. Empfehlenswert ist ebenfalls der Bereich Baustelleneinrichtung.
|
|
| | | |