Ein Geometrie-Set ist praktisch
Das Geometrie-Set erlaubt es, sich zeichnerisch mit einem wesentlichen Teilbereich der Mathematik, der Geometrie, auseinander zu setzen. In der Schule werden so Grundbegriffe zu Punkten, Stricken, Flächen und Ebenen vermittelt und Anleitungen zum Zeichnen beispielsweise eines gleichseitigen Fünfecks gegeben. Die
geometrischen Hilfsmittel sind vorgegeben und daher in Sets erhältlich. Ziel ist es, Anfängern den Umgang mit den einzelnen Teilen zu vermitteln.
Was ist im Geometrie-Set enthalten?
Mindestens ein
Lineal, ein gleichschenkliges
Zeichendreieck mit einem rechten Winkel, ein rechtwinkliges Dreieck mit einem 30- und 60-Grad-Winkel und ein Winkelmesser sind in einem Geometrie-Set enthalten. Die Längenangabe bezieht sich hinsichtlich der Dreiecke meist auf die längste Seite, die auch als Hypotenuse bezeichnet wird, und beim Winkelmesser auf die Länge der geraden Bogenverbindung. Zusätzlich kann ein
Zirkel und weiteres Zubehör wie Minen, Minenbehälter, Spitzer, Bleistifte oder Radiergummi enthalten sein oder durch ein Zirkelset ergänzt werden. Für Zirkel wird meist der maximal zeichenbare Durchmesser eines Kreises angegeben.
Ein Geometrie-Set beinhaltet in der Regel alle Hilfsmittel, die der Lehrer für den Unterricht verlangt. Ob Sie sich für lange, mittlere oder kürzere Längen der Lineale, Dreiecke und Winkelmesser entscheiden sollten, hängt vom Nutzer ab. Für kleine Hände sind kleinere Ausmaße meist handlicher und leichter zu bedienen. Ähnliches gilt auch für Zirkel.
Das Geometrie-Set und seine Vorteile
Ein Geometrie-Set hat den Vorteil, dass man mit einem Griff alles einpacken kann, was man für den Unterricht braucht. Lineale, Dreiecke und
Winkelmesser gehen in der Packung nicht verloren, schieben sich damit in der Schultasche nicht zwischen Hefte oder Bücher und müssen nicht mühsam gesucht werden. Auch schützt die Setumhüllung davor, dass sich die Hilfsmittel im Ranzen verkanten und brechen. In einem
Zirkelkasten sind neben dem Zirkel auch Kleinteile wie Ersatzminen und Minendöschen, Spitzer oder Radiergummi immer griffbereit. Die Hülle hält alles zusammen, so dass auch kleine Teile nicht verloren gehen können. Zudem brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, ob die Minen zum Zirkel passen. Wählen Sie ein Set, hat Ihnen der Hersteller diese Überprüfung bereits abgenommen.