Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

  Gesenke  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Gesenke
^

Gesenke bestimmen die Form des Werkstoffs beim Schmieden

Das Schmieden dient der Umformung eines Schmiedwerkstoffs unter Druck, meist mittels Hammer oder Presse. Da sich dadurch die Kristallstruktur der Stahllegierung ändert, besitzt auch das Endprodukt je nach Bearbeitung unterschiedliche Eigenschaften. Das Werkstück wird solange bearbeitet, bis es die gewünschte Form hat. Hilfreich sind als Schmiedewerkzeug hier die Gesenke, die in keiner Schmiede fehlen sollten.

Wer mit Gesenken arbeitet

Handelt es sich um Werkzeug, welches aus Stahl gefertigt ist, werden Gesenke von Schmieden verwendet. Wenn es aber um Leichtmetall geht, sind auch Dachdecker, Klempner oder andere Berufsgruppen interessiert, dieses Werkzeug in ihrer Werkstatt zu verwenden. Gerade mit dem Falzwerkzeug (Quetschfalzeisen, Doppelfalzeisen, Schaleisen) lassen sich Bleche sehr gut und genau bearbeiten.

Die groben Unterschiede zwischen den Gesenkearten

Gesenke bilden immer das Negativ der gewünschten Form ab. Es gibt zum einen die Ambosseinsätze, deren Dorn in eine passende Vertiefung an der planen Stelle des Amboss gesteckt wird, wie den
  • Amboss Tasso mit flachen, quadratischem Kopf,
  • Einsteckamboss mit abgerundeten Kanten am hohen quaderförmigen Überstand,
  • Bodenamboss mit flacher, runder Platte und wenig Durchmesser,
  • Knopfamboss mit flacher runder Platte und größerem Durchmesser,
  • Ambossschroter mit scharfer Kante zum Trennen,
  • Falzmeißel zum Falzen,
  • Dengelamboss zum Schärfen von Sensen oder die
  • Ambossfaust, deren halbkreisförmiges Ende an einem Hals aus dem Amboss ragt.
Andere Gesenke werden auf dem Amboss oder von Hand mit passendem Hammer genutzt. Hier finden Sie den Bankamboss, das Bördeleisen, die Rinnenfaust oder den Handamboss.

Der Sperrhaken der Silberschmiede

Der Sperrhaken ist ebenfalls ein Ambosseinsatz, an dessen Stiehl rechts und links lange, rund oder eckig, aber sich konisch verjüngende Hörner herausragen. Die Verwendung dieser Haken erfolgte um Arm- und Beinzeug zu machen. Für Fingerzeug benötigte man kleinere Sperrhaken. Der Sperrhaken wird auch Silberschmiede-Sperrhaken genannt.

Eckschaleisen

Eckschaleisen bestehen oft aus einem mittigen, halbrunden Griff, der an jedem Ende die Form einer abgerundeten Ecke trägt, wobei die Größen der Ecken variieren. Mit den Eckschaleisen kann man ebenso Innenecken als auch Außenecken an u-förmigen Aluminiumschienen formen.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.