Übersicht | "Gewächshäuser"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 16,23* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist in den Farben Dunkelgrün, Aluminium-Blank und Schwarz erhältli... |
|
ab € 55,41* pro Stück |
| |
Beleduc Mobiles Gewächshaus "Kleine Gärtner" (1 Angebot) Robuste Verarbeitung für die tägliche Nutzung Kinder lernen grundlegende Dinge über Pflanzen Einfache Sicherung mittels Fahrradschloss möglich ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen... |
|
ab € 290,64* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist in den Farben Dunkelgrün, Aluminium-Blank und Schwarz erhältli... |
|
ab € 42,06* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist in den Farben Dunkelgrün, Aluminium-Blank und Schwarz erhältli... |
|
ab € 55,99* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus eloxiertem Aluminium. Er ist für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern der Serie Zeus geeignet.... |
|
ab € 72,23* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus Zeus, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus eloxiertem Aluminium. Er ist für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern der Serie Zeus geeignet.... |
|
ab € 79,43* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia aus pulverbeschichtetem Aluminium. Er ist für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern Mars, Venus, Apollo, Diana, ... |
|
ab € 55,93* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia aus pulverbeschichtetem Aluminium. Er ist für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern Mars, Venus, Apollo, Diana, ... |
|
ab € 39,18* pro Stück |
| |
Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas (1 Angebot) Alu Dachfenster für Gewächshaus, ohne Glas Der Dachfensterrahmen von Vitavia aus pulverbeschichtetem Aluminium. Er ist für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern Mars, Venus, Apollo, Diana, ... |
|
ab € 55,93* pro Stück |
| |
Foliengewächshaus Winterzelt Minze (1 Angebot) Foliengewächshaus Winterzelt Minze Westmann Überwinterungszelt & Foliengewächshaus Minze, Weiß, 200x200x200 cm Schneller Aufbau, optimaler Schutz — mit dem Überwinterungszelt Minze von Westmann sch... |
|
ab € 81,78* pro Stück |
| |
Gewächshaus Apollo (1 Angebot) Gewächshaus Apollo Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtnern braucht, und punktet obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort. Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigran... |
|
ab € 461,67* pro Stück |
| |
Gewächshaus Apollo (1 Angebot) Gewächshaus Apollo Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtnern braucht, und punktet obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort. Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigran... |
|
ab € 550,96* pro Stück |
| |
Gewächshaus Apollo (1 Angebot) Gewächshaus Apollo Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtnern braucht, und punktet obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort. Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigran... |
|
ab € 523,54* pro Stück |
| |
Gewächshaus Apollo (1 Angebot) Gewächshaus Apollo Das Apollo bietet alles, was der Einsteiger zum Gewächshausgärtnern braucht, und punktet obendrein mit dem kleinen Extra an Komfort. Mit Grundflächen von 2,5 bis 6,2 m², filigran... |
|
ab € 615,79* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gewächshäuser | | | Gewächshäuser bieten nicht nur das richtige Klima
Gewächshäuser werden verwendet, um Setzlinge vor zu viel Sonne, Regen oder Kälte zu schützen oder mit Pflanzen den für die Klimazone maximalen Ertrag zu gewinnen, weil es bei Sonne ein paar Grad wärmer ist als üblich und so größere Früchte heranreifen können.
Vielfach werden die Pflanzen mit Gewächshäusern auch einfach vor dem Verzehr durch Tiere wie etwa Hasen, Schnecken oder Vögel geschützt, die Salate, Erdbeeren oder Blaubeeren mögen. Spezielle Rosenzüchtungen kann man mit einem solchen Haus auch vor Fremdbestäubung schützen, wenn man selbst Pflanzen kreuzen will.
Viele Bauernhöfe und Gärtnereien besitzen Gewächshäuser
Um möglichst über das ganze Jahr eine reiche Pflanzenauswahl zu bieten, besitzen Bauernhöfe oder Gärtnereien neben Freifläche meist auch Gebiete, auf denen Gewächshäuser untergebracht sind. Da nicht alle Pflanzen das gleiche Klima lieben, kann es daher sein, dass mehrere Gewächshäuser vorhanden sind.
Die Höhe variiert je nach Zweck
Kleine Anzucht-Gewächshäuser können niedrig sein und auf Tischen oder Hochbeeten stehen, damit man sich nicht soviel bücken muss. Begehbare Gewächshäuser verfügen über die erforderliche Höhe. Man sollte nur bedenken, ob die Höhe den Pflanzen genügt und ob man durch die Türe auch mit einer Schubkarren fahren kann, etwa wenn man eine Tomatenplantage plant, die auch geerntet werden will.
Worauf sollten Sie beim Kauf eines Gewächshauses achten?
Das Gestell und der passende Untergrund
Das Gestell besteht aus Metall und wird verschraubt oder zusammengesteckt. Aluminium ist zwar leicht, trägt dafür aber unter Umständen keine ausreichenden Schnee- oder Windlasten. Achten Sie darauf, welchen Untergrund die Gewächshäuser benötigen, manche setzen eine betonierte Fläche voraus, andere können auf die Erde gestellt werden. Eventuell brauchen Sie daher zusätzliche Verankerungen, die nicht immer im Lieferumfang enthalten sind.
Fenster für Licht und Luft
Die Fenster bestehen meist aus durch isolierende Luftschichten getrennte doppelwandige Modellen aus speziellem, leichten Kunststoff, der in eine Richtung UV-Licht einlässt. Durch die Luftisolation wird ein zu starkes Aufheizen der Gewächshäuser bei Sonne oder Abkühlen bei Nacht vermieden. Die Hersteller geben daher geeignete Temperaturbereiche an. Kann man das eine oder andere Fenster öffnen, kann eine optimale Belüftung mit Frischluft eingestellt werden.
Türen dürfen im Gewächshaus nicht fehlen
Begehbare Gewächshäuser sollten über ausreichend breite Einzel- oder Doppeltüren verfügen, wenn man auch mit einem Schubkarren in das Gewächshaus muss, um Pflanzen zu transportieren. Abgestellt werden die dafür genutzten Geräte dann jedoch in speziellen Gerätehäusern.
Weitere Produkte aus dem Bereich Gartenbau sind beispielsweise Gartengeräte und Dünger.
|
|