Der Glasradierer zum Reinigen von kleinsten Flächen
Damit
Leiterplatten oder auch andere Flächen aus Metall oder Kunststoff auf einfachste Art und Weise gereinigt werden können, sollte stets ein Glasradierer zur Hand sein. Gleichermaßen kann der
Radierstift auch auf
Pergamentpapier und Transparentpapier zum Einsatz kommen, die bei technischen Zeichnungen verwendet werden. Sogar Rost und Bleistiftstriche lassen sich mühelos beseitigen, wie auch Tuscherückstände auf Schablonen.
Die Besonderheiten von Glasradierern im Überblick
Die Glasfaserradierer verfügen über eine Schreibstifthülse, in die ein Glasfaserbündel eingelassen wird, das bei Bedarf an der Spitze des Stiftes per Druck oder Drehbewegung ausgefahren werden kann. Bevorzugt werden die üblicherweise zwei bis vier Millimeter starken Bündel in Messing, Kunststoff oder Stahl eingefasst, sodass äußerst kleine oder auch minimal größere Flächen problemlos gesäubert werden können. Ist die Radiermine vom Minenstift durch eine häufige Verwendung verbraucht, so kann ein Austausch mit einem
Ersatzfasereinsatz vorgenommen werden. Mit nur wenigen Handgriffen ist der spezielle Radierstift schließlich direkt wieder einsatzbereit, damit der Arbeitsalltag oder Künstleralltag ungehindert fortgeführt werden kann. Je nach Bedarf können unterschiedliche Farben der Glasradierer gewählt werden. Eine einfache, optische Einordnung ist demzufolge möglich, um jedem Stift eine bestimmte Fläche zuordnen zu können und keine Verwechslungsgefahr besteht. Als Set oder als 2-in-1-Werkzeug mit einem
Glasfaserpinsel kombiniert, der sich speziell auch bei gering größeren Flächen bewährt, sind gleich beide Werkzeuge zum professionellen Säubern verschmutzter Flächen vorhanden.
Zum Komplettieren des Bürobedarfs
Eine Vielzahl
Radierer, die als Bürobedarf oder Bastelbedarf unabdingbar sind, erweitern das Sortiment. Damit rund um den Schreibtisch und ebenso auf der Schreibtischplatte selbst Ordnung und Übersichtlichkeit herrscht, stehen darüber hinaus zahlreiche Produkte zur
Arbeitsplatzorganisation zur Wahl. Anspitzer (Dosenanspitzer, Spezialanspitzer, Minenspitzer für Fallminen, etc.) komplettieren das vielseitige Angebot, wie auch
Radierminenhalter, um Ersatzminen optimal zu lagern.