Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Großvolumen Rohrofen

  großvolumen-rohrofen  (0 Angebote unter 28.348.894 Artikeln)Zum Expertenwissen

Übersicht

"Großvolumen Rohrofen"

Überbegriffe
Hinweise zur Suche
Zu Ihrer konkreten Suche konnten leider keine Artikel gefunden werden.

Probieren Sie Folgendes:Wenn Sie den gewünschten Artikel nicht finden können, sind wir Ihnen auch gern bei der Suche behilflich. Kontaktieren Sie uns über das Formular Artikelanfrage oder rufen Sie uns an. Sie erreichen unser Service-Team montags bis freitags von 7:00 bis 18:00 Uhr unter folgender Servicenummer: +49 89 12 140 777
Weitere Informationen zum Thema großvolumen-rohrofen
^

Der Großvolumen Rohrofen – speziell für das Labor

Unter den Wärmegeräten und Kältegeräten für die Praxis und das Labor gibt es spezielle Großvolumen Rohrofen mit einer Brennkammer für größere Probenmengen und oft angebotenen Temperaturbereichen von bis zu 1.200 Grad Celsius. Die Außenlänge des Zylinders beträgt oft nicht mehr als 1.000 Millimeter, wobei die Innendurchmesser, auch Durchmesser der Arbeitsbereiche meist zwischen 525 mal 975 mal 360 Millimeter für Höhe mal Breite mal Tiefe stehen.

Zum Aufbau

Die meisten Großvolumen Rohrofen erzeugen die Hitze durch einen elektrisch betriebenen Widerstandsdraht, der um ein keramisches Arbeitsrohr gewickelt ist. In der Regel benötigt man hier mehr als nur einen 230-Volt-Standard-Stromanschluss. Wieviel Volt und wie viele Phasen benötigt werden, muss mit dem Hausnetz im Vorfeld der Anschaffung abgeglichen werden. Die Bestückung erfolgt je nach Lage des Zylinders und Öffnungsmechanismus von unten oder durch Öffnen und Schließen einer Klappe.

Technologische Anwendungsbereiche

Diese Rohröfen werden verwendet um Gasanalysen durchzuführen, in der Materialforschung, zum Sintern und Brennen von Keramik, zur Erzeugung von Kristallwachstum, zum dauerhaften Beheizen eines Drahtes, um Silikon-Wafer zu Präparieren, in der Pulvermetallurgie, zum Kalibrieren von Thermoelementen, zur Beobachtung des thermischen Abbaus oder aber in der Supraleiter-Forschung.

Vorteile

Großvolumen Rohrofen haben den Vorteil, dass sie sehr präzise die Temperatur halten und eine hervorragende Temperaturverteilung bieten, so dass auch problemlos größere Probenmengen bearbeitet werden können. Die bestmögliche Temperaturhomonigenität erreicht man, wenn die Ende mit Keramikstopfen oder Hiltzeschildern isoliert sind.

Wichtige Eigenschaften

Zur Vermeidung von Bränden und Arbeitsunfällen durch Verbrennungen ist es vorteilhaft, denn der Rundofen neben einer Doppelwandkonstruktion noch eine außen liegende Gitterummantelung besitzt. Falls das Themoelement versagt unterbricht bei vielen Ofenmodellen ein eingebautes Kontrollsystem die Stromzufuhr zu den Heizelementen. Worauf man auch achten kann, dass Thermoelemente, Isolierung und Heizelemente leicht zu Wartungs- und Reparaturzwecken zu erreichen sind.

Zur weitergehenden Technologie

Manche Großraum-Rohröfen bieten eine sogenannte RS-422-Schnittstelle, quasi einen USB-Anschluss für einen PC sowie oft mitgelieferte Software, meist zum Aufzeichnen von Tests.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.