Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Webcam

  hama webcam  (8 gefilterte Angebote unter 30.871.663 Artikeln)Zum Expertenwissen

€ 22,76*
 Stück 
€ 137,88*
 Stück 
Topseller
€ 30,72*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Webcam“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht

Richtig ins Bild gesetzt: Gesichtsverfolgung mit KI

Online-Meetings müssen nicht immer im Sitzen stattfinden. Sobald „Bewegung“ ins Meeting kommt, ist es wichtig, dass alle Teilnehmer gut zu erkennen sind. Kein Problem mit Webcams von Hama. Das Modell „C-650“ hat zum Beispiel einen KI-gesteuerten Gesichtsverfolgungs-mechanismus. Dieser kann das Gesicht des Hauptnutzers erkennen und in einem Radius von bis zu 355° horizontal verfolgen.

Hama Banner

Schnell zur passenden Webcam

Vor dem Kauf einer Webcam ist es wichtig, den gewünschten Einsatzzweck möglichst klar zu definieren. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten anschließend u.a. folgende Punkte geprüft werden.

FHD 2K4K UHD Auflösung

Auflösung

Für ganz klassische Videokonferenzen reicht eine Full-HD-Auflösung (1920x1080 Pixel) meist völlig aus. Ist der Nutzer z.B. als Moderator häufiger im Vollbild sichtbar, bzw. soll die Webcam bei einer Online-Konferenz genutzt werden soll, dann empfiehlt sich ein Modell mit einer 4K-/UHD-Auflösung.

USB Anschluss

Anschluss und Standort

Vor dem Kauf sollte geprüft werden, wie die Webcam mit dem Notebook oder dem Computer verbunden wird und ob genügend freie Anschlüsse vorhanden sind. Prüfen Sie ebenfalls, ob sich die Webcam am Monitor befestigt lässt oder ob ein zusätzliches Stativ benötigt wird.

Autofokus

Features

Wichtig sind eine Autofokus-Funktion und die automatische Belichtungsanpassung. Darüber hinaus sollten Sie prüfen, ob weitere Features, wie etwa integrierte Mikrofone, Abdeckung der Linse, Dreh- und Neigbarkeit der Kamera oder ein integriertes Videolicht benötigt werden.

Für jede Situation die passende Webcam

Egal, ob Sie im Unternehmen Webcams für klassische Videokonferenzen benötigen, Mitarbeiter mit integrierten Videoleuchten ins richtige Licht setzen möchten oder qualitativ hochwertige Online-Liveübertragungen durchführen – Hama bietet Ihnen die passende Lösung.

Hama PC-Webcam "C-400" »

Diese Webcam ist wunderbar für klassische Videokonferenzen geeignet. Mit der Full-HD-Kamera und dem eingebauten Mikrofon kann sich der Nutzer wunderbar präsentieren. Die Verbindung mit dem Computer erfolgt mittels USB-A-Stecker – es ist keine Treiberinstallation erforderlich. Die Webcam besitzt einen Blickwinkel von 70°, ist dreh- und neigbar, enthält ein Stativgewinde und ist mit einer verschließbaren Kameralinse ausgestattet.

Hama PC-Webcam "C-600 Pro" »

Die integrierte Autofokus-Funktion sorgt dafür, dass Sie auch bei Bewegungen immer klar zu erkennen sind. Die automatische Belichtungs-anpassung gleicht schlechte Lichtverhältnisse aus und die beiden integrierten Mikrofone sorgen für herausragenden Stereosound. Die Full-HD-Webcam besitzt einen Blickwinkel von 76°, ist dreh- und neigbar, enthält ein Stativgewinde und ist mit einer verschließbaren Kameralinse ausgestattet.

Hama PC-Webcam "C-800 Pro" »

Auch bei ungünstigen Verhältnissen sorgt das eingebaute Ringlicht für eine passende Beleuchtung. Helligkeit und Farbtemperatur sind dabei mehrstufig einstellbar. Zwei eingebaute Mikrofone sowie die 2K-QHD-Breitbildauflösung (2560x1440 Pixel) sorgen für eine sehr gute Bild- und Tonqualität. Die Webcam besitzt einen Blickwinkel von 89°, ist dreh- und neigbar und enthält ein Stativgewinde sowie eine verschließbare Kameralinse.

Hama PC-Webcam "C-650" »

Workshops, Workouts oder andere Online-Veranstaltungen, bei denen der Nutzer aktiv in Bewegung ist, sind mit dieser Webcam kein Problem. Die KI-gesteuerte Gesichtsverfolgung erkennt das Gesicht des Hauptnutzers und kann es in einem Radius von bis zu 355° horizontal verfolgen. Das Sichtfeld wird dynamisch und in Echtzeit den Bewegungen angepasst. Die Full-HD-Webcam besitzt einen Blickwinkel von 355°, ist dreh- und neigbar, enthält ein Stativgewinde, ein integriertes Mikrofon und ist mit einer verschließbaren Kameralinse ausgestattet.

Hama PC-Webcam "C-900 Pro" »

„The stage is yours! - Die Bühne gehört Ihnen!“ Für Nutzer, die oft im Vollbildmodus präsentieren oder etwa beim Einsatz im Rahmen von Onlinekonferenzen – immer dann, wenn eine herausragende Bild- und Tonqualität benötigt wird, ist dieses Modell die passende Wahl. Die 4K-UHD-Breitbildauflösung (3480x 2160 Pixel) sorgt für detailreiche Aufnahmen und das integrierte Stereomikrofon mit Rauschunterdrückung ermöglicht klar verständliche Tonübertragungen. Die Webcam besitzt einen Blickwinkel von 89°, ist dreh- und neigbar, enthält ein Stativgewinde und ist mit einer verschließbaren Kameralinse ausgestattet. Abgerundet wird sie durch die integrierte Autofokus-Funktion.
Hama als Unternehmen

Vom Ein-Mann-Unternehmen zur international renommierten Firma mit Produktionsstätten auf allen Kontinenten

1923 gegründet, ist Hama heute mit rund 18.000 Produkten einer der führenden Zubehöranbieter für die Bereiche Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, Computer, Foto und Haushalt. Allein am deutschen Stammsitz im bayerischen Monheim arbeiten 1500 Mitarbeiter, weltweit beschäftigt Hama rund 2500 Mitarbeiter. Mit 19 ausländischen Standorten, zahlreichen Handelsvertretungen sowie eigenen Produktionsstätten ist Hama weltweit mit seinen Qualitätsprodukten präsent.

Alle bei Mercateo verfügbaren Produkte von Hama finden Sie
in der HAMA-MARKENWELT ».

Weitere Informationen zum Thema Webcam
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.