Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Hammer-Sonderformen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Hammer-Sonderformen“
Überbegriffe
Dengelhammer
Zum Dengeln (Schärfen) von Sensen. Miit zwei Pinnen oder Bahn und Pinne.
Elektrikerhammer
Werkzeug für Elektriker für elektrische Arbeiten.
Fruchtkistenhammer
Mit eckiger, gewölbter Bahn und schräg nach unten ver­laufender Pinne.
Geologenhammer
Zum Aufspalten von Ge­stein. Mit nach unten ge­bogener Pinne.
Gussputzhammer
Mit spitzer Bahn und kegelförmiger Pinne.
Spalthammer
Mit eckiger, gewölbter Bahn und Pinne längs zum Ham­merstiel mit Nase.
Kanaldeckelhammer
Mit eckiger Bahn und nach unten gebogener Pinne so­wie Spezialgriff.
Kesselsteinhammer
Hammer mit senkrechter und waagerechter Spitze.
Klebschlaghammer
Für materialschonende Schläge, mit dauerplas­tischer Füllmasse sowie verstellbarem Griff.
Küfersetzhammer
Mit gewölbter Bahn und Pinne längs zum Stiel.
Schriftschlägel
Mit geschweifter Form und balligen Bahnen.
Schusterhammer
Mit balliger Bahn und schlanker nach unten gebogener Pinne.
Steinmetzknüpfel
Material meistens aus Holz oder Kunststoff.
Weitere Informationen zum Thema Hammer-Sonderformen
^

Hammer-Sonderformen – Schlagwerkzeuge, die für bestimmte Einsätze optimiert sind

Hämmer sind Werkzeuge, die für viele verschiedene Arbeiten eingesetzt sind. Einige Tätigkeiten sind allerdings so speziell, dass für sie eigens konzipierte Hammer-Sonderformen erhältlich sind. Diese sind für bestimmte Arbeitsschritte konzipiert: Der Stiel, der Hammerkopf (Bahn und Pinne) sind daraufhin optimiert. Ganz speziell ist etwa der Fruchtkisten-Hammer, mit seiner eckig gewölbten Bahn und der nach unten verlaufenden Pinne. Da Nageln immer noch die einfachste und schnellste Art ist, Holz zu verbinden, werden Obst und Gemüse in zusammengenagelten Holzkisten als luftigen Fruchtkisten transportiert. Die leeren Kisten werden zum Teil zurückgegeben und können Dank der nach unten verlaufenden Pinne schnell auseinandergenommen werden.

Der Geologenhammer

Gestein variiert in der Härte sehr. Es werden mit Pickhämmern Gesteinsproben herausgehauen, die anschließend mit Schürfhämmern auf ein handliches Format gebracht werden. Die Schlagkraft eines Geologenhammers ergibt sich aus dem Gewicht des Hammerkopfes und der Länge des Stiels. Ist der Hammerkopf zu schwer oder der Stiel zu lang, wird das Arbeiten ganz schnell unpräzise. Am häufigsten benutzt werden Hämmer mit 400 bis 500 Gramm (g) Gewicht und einer Stiellänge von 30 bis 40 Zentimeter (cm).

Der Kanaldeckelhammer

Der Kanaldeckelhammer hat eine speziell geschmiedete Spitze, mit der sich alle Kanal- und Hydrantendeckel öffnen oder dank der hakenförmigen Spitze auch nur Anheben lassen.

Der Küfersetzhammer

Der Fassmacher, auch Büttner oder Küfer, verwenden den Küfersetzhammer und das Streichmaß, um die Reifen auf ein Fass zu pressen. Der Trend in der Rotwein- und Whiskey-Produktion geht auf den Gutshöfen wieder zur Herstellung eigener Fässer, weil die Reife und die anschließende Qualität eine ganz andere wird.

Der Klebschlaghammer

Der Klebschlaghammer sieht wie ein Handkehrbesen aus, mit dem Unterschied, dass anstelle der Borsten eine rechteckige Gummibeschichtung mit dauerplastischer Füllmasse vorhanden ist. Der Hammer wird im Kfz-Bereich zum Festdrücken von Zierleisten, Typenbezeichnungen sowie für Sattler- und Polsterarbeiten eingesetzt. Der Vorteil ist das materialschonende Arbeiten ohne Streifenbildung.

Der Dengelhammer

Sensen werden meist mit einem Dengelhammer geschärft, wobei der Materialkundige mit dem Hammer im richtigen Winkel mit der passenden Kraft solange auf den geschmiedeten Stahl einschlägt, bis die Schneide der Sense dünner als ein Blatt Papier ist.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.