Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Handschaber

  Handschaber  (645 Angebote unter 28.887.084 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handschaber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Handschaber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   43   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handschaber
^

Handschaber reinigen empfindliche Oberflächen

Schaber sind einfache Reinigungsgeräte zur Säuberung glatter und empfindlicher Oberflächen von hartnäckigen Verschmutzungen, Farbresten und klebenden Materialien. Wegen seiner vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten ist vor allem der Handschaber hilfreich in der Küche oder im Handwerk.

Der Handschaber reinigt empfindliche Kochfelder

In der Restaurantküche und in Großküchen geht es oft hektisch zu. So bleibt es nicht aus, dass die empfindlichen Kochfelder durch Speisereste verschmutzt werden. Mit dem Handschaber lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen beseitigen, ohne das Glaskeramikfeld zu zerkratzen oder gar zu beschädigen. Spezielle Handschaber, die für diese Zwecke eingesetzt werden, sind Glasschaber.

Im Handwerk leistet der Handschaber wichtige Dienste

Handschaber lassen sich auf vielen empfindlichen Oberflächen einsetzen und dienen zum Beispiel dazu, Lackreste von Glas, Kunststoff, Fliesen oder Metall zu entfernen. Insbesondere in Lackierereien, im Glaserhandwerk, Baugewerbe oder Bootsbau findet der Handschaber viele Einsatzmöglichkeiten. Lackreste, Klebstoffe, ausgehärtete Baustoffe und sogar Silikon können mit Hilfe des kleinen Schabers entfernt werden. Der Handschaber befreit zudem glatte Oberflächen von Aufklebern, Beschichtungen und angeklebtem Papier. In Behörden und technischen Prüfeinrichtungen dient der Schaber dazu, alte Siegel und Prüfplaketten zu beseitigen. Im Handwerk kommen neben dem Glasschaber auch Etikettenschaber, Lackschaber und Trockenbau-Schaber zum Einsatz. Spezielle Bodenschaber sind mit einem langen Stiel oder Griff ausgestattet.

Auf die Klinge kommt es an

So vielfältig wie die Einsatzmöglichkeiten des Handschabers, sind auch die Bauformen des kleinen Werkzeugs. Der Griff besteht aus Kunststoff, Holz oder Metall. Je nach Bauart ist die Klinge am Ende eines Stiels oder direkt im vorderen Bereich des Griffs sicher befestigt. Der Klinge kommt eine besondere Bedeutung zu, denn nur ausreichend harte und scharfe Klingen entfernen auch stark anhaftende Verschmutzungen ohne den Untergrund zu beschädigen. Handschaber werden in unterschiedlichen Breiten angeboten, um sowohl großflächige Verschmutzungen beseitigen zu können, als auch anhaftende Stoffe von engen, schwer zugänglichen Stellen zu entfernen. Die Breite der Klingen reicht daher von zehn Millimetern bis zu zehn Zentimetern. Da die Klingen nach häufigem Gebrauch stumpf werden können, sollten regelmäßig neue Ersatzklingen  eingesetzt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.