Die Hausnummer ist Pflicht und hat System
Die Hausnummer beziffert ein Gebäude oder ein Grundstück und stellt so eine eindeutige Identifizierung dar. Jeder Grundstücks- und Hauseigentümer ist je nach Verordnung dazu verpflichtet, seine Hausnummer von der Straße aus sichtbar am Haus oder Grundstück anzubringen. Zusätzlich müssen die Hausnummern so nah wie möglich am Eingang des Hauses oder Geschäftgebäudes befestigt sein. Liegt das Haus beispielsweise mit der Eingangstür von der Straße nach links weg, ist die Hausnummer an der Wand zur Straße auf der linken Seite zu befestigen.
Hausnummern werden vom örtlichen Amt für Ordnung vergeben. Wird eine Umnummerierung fällig, ist die alte Nummer noch für einen vom Ordnungsamt festgelegten Zeitraum zusätzlich zur neuen Nummer am Gebäude zu belassen und deutlich zu kennzeichnen, zum Beispiel durch rotes Durchstreichen.
Die Hausnummern werden nach einem bestimmten System vergeben. So befinden sich alle geraden Hausnummern meist auf der rechten Seite einer Straße und die ungeraden auf der linken Straßenseite. Wenn Sie also einmal eine Firma mit der Hausnummer 27 suchen, lohnt sich die Orientierung nach links.
Wenn Sie sich nun schon an eine ganze Reihe von Vorschriften halten müssen, sollen Sie wenigstens beim Design und der Art der Bezifferung die freie Wahl haben.
Die richtige Matrialwahl
Reflektierende Hausnummernschilder haben den Effekt - wenn sich beispielsweise ein Fahrzeug dem Gebäude nähert und der Lichtkegel der Scheinwerfer auf das Hausnummernschild trifft - dass das Licht zurückgeworfen wird und eine deutliche Erkennbarkeit gewährleistet ist.
Emaillierte Hausnummernschilder sind der Klassiker unter den Kennzeichnungen von Gebäuden. Die Emaille-Oberfläche bietet optimalen Schutz gegen alle Witterungseinflüsse. Auch wenn Aluminium und andere nichtrostende Materialien eher eingesetzt werden, bietet eine Beschichtung aus Emaille immer noch den besten Schutz und erhöht die Lebensdauer. Kratzer haben bei solchen Schildern keine Chance mehr.
Die Gestaltung
Klar steht die Zahl, die auf dem Hausnummernschild vermerkt ist, im Mittelpunkt. Deutliche Zahlen, die teilweise durch Buchstaben ergänzt werden, beziffern Ihr Gebäude und geben Ihrem Haus eine einmalige Adresse.
Ob schwarz/weiß oder blau/weiß: bei Hausnummernschildern ist auf einen starken Kontrast zwischen Hintergrund und aufgebrachter Information zu achten. Das Schild bietet die Grundfläche und die Hausnummer findet ihren Platz darauf. So erhält die Information den entsprechenden Rahmen. Der Vorteil gegenüber einzelnen Hausnummern ist, dass sie den größten möglichen Kontrast haben und die Zahl deutlich hervor tritt.
Wer mehr Informationen auf seinem Hausnummernschild aufbringen möchte, kann den Straßennamen durch ein Straßennamenschild noch ergänzen. Dies hat vor allem Sinn, wenn Ihr Geschäftsgebäude in einem großen Gewerbegebiet, z. B. Chemiepark, liegt oder sich das Gebäude direkt an einer Wegzweigung liegt und auf den ersten Blick eine genaue Zuordnung nicht möglich ist.
Besonders wenn die Straßenbeleuchtung nicht oder nicht ausreichend vorhanden ist, um das Hausnummernschild in der Dunkelheit zu erkennen, bietet sich eine Hausnummernleuchte an. Dafür ist entweder ein Netzanschluss notwendig, oder Sie nutzen die Möglichkeit integrierter Solarmodule.
Vorteile
Nicht nur, dass eine Ausweisung der Hausnummer durch verschiedene Verordnungen vorgeschrieben ist, Sie haben von einem kontraststarken Hausnummernschild auch einige Vorteile zu erwarten:
- Die Post findet auch bei Vertretungen den richtigen Weg zu Ihnen.
- Lieferanten müssen nicht lange suchen und Sie erhalten Ihre Ware pünktlich und ohne große Umwege.
- Geschäftspartner kommen nicht völlig genervt und gestresst bei Ihnen an weil, sie dreimal an Ihrem Unternehmen vorbeigefahren sind.
- Selbst Bewerber und die Öffentlichkeit prägen sich die Anschrift ihrer Firma ein. Wenn ein Ortskundiger irgendwann einmal unterwegs von jemandem nach Ihren Produkten gefragt wird, kann er gezielt lenken und leiten oder Sie vielleicht sogar weiterempfehlen.
Was ist außerdem wichtig?
Neben der passenden Hausnummer sollten Sie auf einen Briefkasten, Klingelknopf und Wechselgarnitur nicht verzichten.