Hebelwerkzeug für die direkte Übertragung großer Kräfte
Hebelwerkzeuge sind in verschiedenen Formen erhältlich, wobei allen gemeinsam ist, dass sie aufgrund des langen Griffs enorme Kräfte entwickeln können. Die Stabilität des
Handwerkzeugs ist sehr wichtig, damit es bei der Kraftübertragung nicht bricht oder sich verbiegt. Mit einem Hebelwerkzeug kann man auf einen Gegenstand direkt eine große Kraft anwenden.
Verwendung von Hebelwerkzeugen
Je nach Form wird mit dem Hebelwerkzeug etwas aufgebrochen, bewegt oder angehoben. Ein paar Beispiele für Hebelwerkzeuge:
- die Brechstange,
- das Hebeleisen,
- die Hebestange,
- der Montagehebel,
- das Nageleisen,
- die Pflasterbrechstange oder
- die Rollbrechstange.
Das Hebelgesetz
In der Physik wird der Hebel als Kraftwandler bezeichnet, der einen starren Körper und einen Drehpunkt hat. Wegen der Kräfte, die entwickelt werden können, ein kleines Beispiel: Auf einer Kinderwippe liegt auf der einen Seite eine Kugel mit einem Gewicht von 100 Kg, auf der anderen Seite von 10 Kg. Liegt der Drehpunkt von der schweren Kugel einen Meter weg und von der leichten Kugel zehn Meter, halten sich die Kugeln gegenseitig im Gleichgewicht. Das Gewicht des asymmetrischen Hebelarms wurde hier zur Vereinfachung außer Acht gelassen.
Der Montagehebel aus Stahl
Der Montagehebel ist in Werkstätten häufig vorzufinden, denn er wird gerne zur Reifenmontage bei PKW oder auch Transportern genutzt. Solche Hebel besitzen oft ein doppeltes T-Profil und bestehen aus bruchsicherem Chrom-Vanadium.
Der Montagehebel aus Kunststoff
Den
Montagehebel aus Kunststoff benötigt man, wenn es um Arbeiten an PKW, Transportern oder ähnlichem rund um die Karosserie und ohne Lackschäden geht. Montage und Demontage von Rückspiegeln, Lüftungsgittern oder Gehäuseverkleidungen fallen oft leichter. Es werden auch Arbeiten an Zierleisten, am Armaturenbrett oder an der Türverkleidung problemlos möglich. Rennradfahrer benötigen zum Reifenwechsel ebenfalls Montagehebel aus Kunststoff, denn der Reifendurchmesser ist zum einfachen Abziehen zu gering und lässt sich nicht greifen.
Die Pflasterbrechstange
Die
Pflasterbrechstange besitzt meist einen Stiel mit einer Länge von ca. einem bis zu einem anderthalb Meter Länge. An einem Ende sitzt eine Kugel und am anderen Ende eine Schneide, die etwas verbreitert ist. Steinsetzer oder Straßenbauarbeiter benutzen die Brechstange, um kaputte Steine aus einem Verbund von Pflastersteinen herauszulösen oder defekte Rinnsteine zu tauschen.