Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Heißgetränkeautomat

  heissgetränkeautomat  (32 Angebote unter 30.861.163 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „heissgetränkeautomat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heißgetränkeautomat"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema heissgetränkeautomat
^

Der Heißgetränkeautomat - für eine große Auswahl an Heißgetränken

Im Gegensatz zum reinen Kaffeeautomaten hat der Heißgetränkeautomat viel mehr Auswahl zu bieten. Im Wesentlichen kann man drei Typen unterscheiden: es gibt Standmodelle, Tischgeräte oder auch Gastrogeräte. Die sehr leistungsfähigen Standmodelle finden Sie an Bahnhöfen, Flugplätzen, auf Messen, in Schulen, Universitäten und Verwaltungsgebäuden oder Kantinen. Tischgeräte finden Sie in Büros und Aufenthaltsräumen mittlerer und kleinerer Firmen, in Bistros und Bäckereien, an Tankstellen oder auch in kleineren Einkaufszentren. In Großküchen verwendet man spezielle Maschinen, die für den Gastrobereich konzipiert sind.

Wählen Sie den passenden Standort für den Heißgetränkeautomaten

Je nach Heißgetränkeautomat ist ein Wasseranschluss nötig, so häufig bei den Gastrogeräten oder Standmodellen. Der Anschluss kann optional sein, etwa wenn der Tank alternativ manuell befüllt werden kann, wie es bei kleineren Tischgeräten häufig der Fall ist. Ein Wasseranschluss spart in jedem Fall die Arbeit für die Wasserversorgung des Gerätes. Prüfen Sie daher die Anschlussmöglichkeiten in Ihren Räumlichkeiten.
Beachten Sie hierbei auch, ob das Gerät einen Starkstromanschluss benötigt oder mit einer 230-Volt-Leitung auskommt. Zudem ist ausreichend Platz erforderlich, damit man den Getränkeautomaten gut erreichen und gut bedienen kann. Vor der Front sollten daher Mimimum 80 Zentimeter Platz sein. Bedenken Sie, dass man bei großen Standmodellen zur Reinigung, Wartung und Geldentnahme auch die Fronttür öffnen können muss und je nach Gerätegröße mehr Platz erforderlich ist.

Kurzinfo zum Innenleben

Jeder Heißgetränkeautomat unterscheidet sich in seinem Innenleben ein wenig in der Zubereitung der Heißgetränke. Ähnelt der Aufbau einem Espresso-Gerät, dann kann man neben Espresso in Kombination mit Instantprodukten Cappuccino, Café au Lait, Latte Macchiato und heiße Schokolade in höchster Qualität anbieten. Brühautomaten kann man zur Herstellung von Kaffee oder auch Blatttee nutzen. Reine Instantgeräte sind multifunktional und können dank heißem Wasser aus Getränkepatronen oder Kapseln neben Kaffee, auch Mocca, Cappuccino, Milchkaffee, Trinkschokoladen, Tee, Instantsuppen oder nur heißes Wasser abgeben.
Denken Sie auch über die Nachfüll- und Reinigungstätigkeiten nach, ist  ergonomisches Arbeiten möglich, ist das von Vorteil. Zudem sollten Sie darauf achten, von welchen Herstellern Sie die passenden Kaffeebohnen, Instantprodukte oder Getränkepatronen beziehen können. Je größer die Auswahl ist, desto eher können Sie auf Preisschwankungen reagieren.

Wichtige Entscheidungskriterien

Für den öffentlichen Bereich wie Flughäfen oder Bahnhöfe sollten Sie auf vandalismussichere Gehäuse setzen. Diverse Bezahlsysteme sind möglich, vom Münzeinwurf über die Verwendung von Geldscheinen bis hin zu Schlüsselsystemen oder Magnet- bzw. Cashkarten. Die Abbgabemenge pro Stunde muss den Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden.
Damit auch immer genügend Kaffee und Co. zur Verfügung stehen, sollten Sie einen entsprechenden Vorrat besitzen. Dies gilt auch für Trinkbecher in Form von Automatenbechern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.