Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: heizlüfter rowenta, heizlüfter 500 watt
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Heizlüfter

  Heizlüfter  (507 Angebote unter 30.871.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heizlüfter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   34   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heizlüfter
^

Heizlüfter - mehr als heiße Luft

Heizlüfter erzeugen nicht nur heiße Luft. Im Handel sind sowohl elektrisch als auch mit Gas betriebene Geräte erhältlich. Diese bestehen aus einem Gebläse, das Luft über oder durch Heizelemente strömen lässt. Der Luftstrom wird dabei mit einem oder mehreren Ventilatoren erzeugt. Generell sind Heizlüfter als Ergänzungsheizung oder sogar als Ersatz für eine Zentralheizung eingesetzt. Im Gegensatz zu allen anderen Heizsystemen wird bei Heizlüftern kein Medium erhitzt, das seine Wärme wiederum an die Luft abgibt. Die Luft erfährt eine direkte Erhitzung. Ein Gebläse verteilt sie in die Umgebungsluft. Dadurch ist ein vergleichsweise schneller und nachhaltiger Heizeffekt festzustellen.

Einfacher Aufbau des Heizlüfters

Elektrische Heizlüfter werden in der Regel mit Netzspannung betrieben, da durch den hohen Strombedarf dieser Geräte der Einsatz von Akkumulatoren nicht praktikabel ist. Elektroheizer sind meist kompakte und daher recht mobil einzusetzende Geräte, die generell in jedem Raum betrieben werden können, der eine Steckdose besitzt. Dabei vergrößern Kabelrollen und Verlängerungskabel den Aktionsradius.
Im Allgemeinen verfügen Standardgeräte über 1.000 bis 2.000 Watt Heizleistung und sind mit Zwischenstufen aufschaltbar. Höherwertige Geräte haben stufenlose Thermostate. Die erhältlichen Heizlüfter unterscheiden sich in Leistung, Form und Größe. Zahlreiche Einsatzgebiete in nahezu allen erdenklichen Nischen von "A" wie "Automobil" bis „Z“ wie „zentrale Rundumlüfter“ zeugen von ihrer Vielseitigkeit.
Für Autos sorgen Heizlüfter mit 12-Volt-Zigarettenanzünder-Steckdose für wohlige Wärme und eisfreie Scheiben im klirrenden Winter. Beeindruckend sind auch die zentral aufgestellten Rundumlüfter. Mit ihrem formschönen, säulenartigen Aufbau und ihrer Rundum-Drehbarkeit übernehmen sie die Versorgung eines ganzen Raumes von einer zentralen Stelle aus. Natürlich gibt es auch Heizlüfter, die mit "Kraftstrom" betrieben werden können oder Industrielüfter, die mit ihrer Kapazität auch größere Räume mit angenehm warmer Luft versorgen können.

Große Wirkung des Heizlüfters

Das Prinzip der Wirkungsweise eines Heizlüfters ist bewährt und einfach: In der Regel wird der Strom durch Heizspiralen geleitet. Da diese einen so genannten elektrischen Widerstand darstellen, erwärmen sie sich beim Durchfluss von Strom. Physikalisch bewegen sich die Elektronen und erzeugen durch ihre Reibung Wärmestrahlung, die als Wärme wahrgenommen wird. Bei dem Durchfluss von Strom wandern die Elektronen in eine andere Elektronenschale ihres jeweiligen Atoms. Durch diesen Vorgang wird Energie in Form von Licht frei, die im Aufglühen der Heizdrähte wahrgenommen werden kann. An diesen Heizelementen wird durch Anblasen kühlere Umgebungsluft, die in das Gerät angesaugt wird, vorbei geleitet. Dabei erwärmt sich die Luft.
Der physikalische Vorgang mit den Elektronen ist nahezu der gleiche, wie oben beschrieben. Die Luft, die durch ein Gebläse an den Heizspiralen vorbeigeführt wird, dient der Kühlung der Heizspiralen und verlängert so die Lebensdauer dieser Geräteteile. Als Überhitzungsschutz ist in den Geräten ein Bimetallschalter in den Stromkreislauf eingebaut. Der Bimetallschalter sorgt zuverlässig für einen gleichbleibenden Wärmebereich. Er bewirkt ein Öffnen bzw. Schließen des Stromkreislaufes und setzt so den Heizzyklus in Gang. Er unterbricht ihn beim Erreichen des voreingestellten Temperaturbereiches. Das Prinzip eines solchen Schalters entspricht dem automatischer Wasserkocher.
Das Wirkprinzip beim Gerätedurchgang erwärmter Umgebungsluft und deren anschließender Ausstoß aus dem Gerät setzt voraus, dass der Luftstrom als solcher auch aufgebaut und aufrecht erhalten werden kann. Das bedeutet, dass beim Betrieb eines Heizlüfters stets darauf zu achten ist, dass ein Luftstrom zum Gerät hin und vom Gerät weg gewährleistet ist, damit keine Stauwärme entsteht. Diese würde innerhalb kürzester Zeit zum Überhitzen des Heizlüfters und damit zu dessen Abschaltung führen.

Heizlüfter sind leicht zu bedienen

Die Handhabung von Heizlüftern ist denkbar einfach: Über den Anwendungsbereich gibt grundsätzlich das Artikeldatenblatt hinreichend Auskunft. Die handelsüblichen Heizlüfter lassen sich mit der Haushalts-Netzspanung von 230 Volt betreiben und sind somit am Aufstellort völlig emissionsfrei. Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam die Betriebsanleitung.
Wenn Sie sich für Heizungstechnik interessieren, so empfehlen wir Ihnen unser Gesamtübersicht elektrische Raumheizgeräte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.