Overheadprojektor - für Folienpräsentationen unentbehrlich
Overheadprojektoren sind vor allem bei
Präsentationen, wie sie im Bildungsbereich oder auch im Rahmen von Schulungen für Mitarbeiter stattfinden, unentbehrliche Hilfsmittel und ergänzen den Beamer. Die Projektoren sind in zwei Ausführungen - stationär und mobil - erhältlich, die wir Ihnen kurz erläutern möchten.
Stationäre Geräte
Sie sind für den Betrieb auf einem Rollwagen oder Tisch konzipiert und weisen im Standgehäuse eine Niedervolt-Halogenlampe auf, die meist mit 24 oder 36 Volt Betriebsspannung arbeitet und eine Leistungsaufnahme zwischen 250 und 400 Watt hat. Das Licht der
OHP-Lampe wird vertikal durch eine die Oberseite des Standgehäuses einnehmende Fresnellinse gelenkt, die gleichzeitig die Arbeitsfläche bildet. Auf diese Linse werden oben die bedruckten Folien aufgelegt. Am Gerät ist über der Arbeitsfläche ein Schwenkarm angebracht, der in der Höhe beweglich einen kleinen Spiegel mit einem Objektiv beherbergt. Durch dieses Objektiv wird das einfallende Licht fokussiert und auf den Spiegel gelenkt, der es anschließend horizontal ablenkt und das Folienbild an die Leinwand wirft.
Mobile Geräte
Da die stationären Overheadprojektoren aufgrund ihrer Bauweise durch das massive und voluminöse Standgehäuse schwer und sperrig sind, werden auch mobile Geräte angeboten. Bei ihnen entfällt durch eine andere Konstruktion das große Gehäuse. Die Leuchtquelle ist bei den Mobilsystemen am Spiegel eingebaut, der ebenfalls an einem Schwenkarm montiert ist.
Die Arbeitsfläche, auf der die
OHP-Folie aufliegt, wird somit nicht mehr von unten beleuchtet, sondern weist ebenfalls einen Spiegel auf, der das von seitlich oben einfallende Licht reflektiert und an die im Schwenkarm befindliche Objektiv-/Spiegeleinheit zur horizontalen Ablenkung leitet. Der Schwenkarm ist bei allen Overheadprojektoren einklappbar, um die Optik zu schützen und die Geräte besser transportieren zu können. Mobile Overheadprojektoren werden zusätzlich in aller Regel mit einer zum Gerät passenden Transporttasche geliefert.
Technische Merkmale
Da beim Betrieb von Niedervolt-Halogenlampen eine erhebliche Wärmeentwicklung entsteht, sind alle Overheadprojektoren mit einem ausgeklügelten Kühlsystem ausgestattet, das meist auf einem Bimetallsensor beruht und somit auch eine zuverlässige Nachkühlung der
Halogenlampe gewährleistet. Dabei werden besonders leise arbeitende, großformatige Ventilatoren in den
Projektoren verwendet, damit die Lüftung auch während eines Vortrags auf die Zuhörer nicht ablenkend wirkt.
Da die Lebensdauer der Halogenlampen im besten Falle bis zu etwa 300 Stunden beträgt und diese daher auch während einer Präsentation ausfallen können, besitzen alle aktuell verfügbaren OHP-Projektoren eine so genannte Schnellwechseleinrichtung der Lampe, die im Bedarfsfall den Austausch des Leuchtmediums auch während eines Vortrags innerhalb von wenigen Sekunden ermöglicht. Zusätzlich sind bei hochwertigen Projektormodellen LED-Anzeigen eingebaut, die den bevorstehenden Wechsel der Leuchtquelle anzeigen.
Ein- oder Dreilinser
Die Overheadprojektoren sind sowohl als Einlinser als auch als Dreilinser erhältlich. Geräte mit Objektiven, die aus drei Linsen bestehen, bieten dank einer Kondensorlinse auch unter schwierigen Lichtverhältnissen ein besseres Bild, das nahezu frei von Farbsäumen und Verzerrungen ist. Bei Geräten in Einlinsen-Technik muss die Objektiv-/Spiegeleinheit sorgfältiger justiert werden, um beim späteren Vortrag ein optimales Bild zu erzielen.
Lichtstärke
Overheadprojektoren bieten je nach Ausführung Lichtstärken von zwischen etwa 2.000 und 6.000 Lumen. Damit eignen sich die Geräte auch in hellen Räumen zu Präsentationen, ohne dass der Vortragsraum zuvor umständlich abgedunkelt werden muss. Sie sind dadurch in der Lage, Bilder mit einer Größe bis zu etwa 300 cm Breite an die Leinwand zu werfen.
Sonderausstattungen moderner Overheadprojektoren
Gängige Overheadprojektoren sind mit verschiedenen Zusatzfunktionen versehen, die einen flexibleren Praxiseinsatz zulassen:
- Endlosrollen, die an den Standgehäusen stationärer Overheadprojektoren angebracht werden können, erlauben den Einsatz von Endlosfolien, auf die der Vortragende auch während der Präsentation mit Spezialstiften schreiben kann. Damit können komplexe Sachverhalte auch einem großen Publikum eingängig visualisiert werden.
- Üblicherweise werden Overheadprojektoren mit Netzanschlusskabeln bis zu fünf Metern Länge geliefert. Bei hochwertigen Modellen mit langen Netzkabeln ist eine automatische Aufrollautomatik in die Geräte eingebaut, um „Kabelsalat“ zu vermeiden.
- Eine in manchen Overheadprojektoren eingebaute Sparschaltung reguliert die Lampenhelligkeit, so dass der Projektor in einem dunkleren Raum nicht mit voller Leistung arbeiten muss. Diese Sparschaltung erhöht nicht nur die Lebensdauer der Halogenlampe, sondern verringert auch den Energiebedarf des Gerätes.