Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Holzbackofen

  Holzbackofen  (1 Angebot unter 28.146.032 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Holzbackofen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Holzbackofen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Z1913X0, Backstein (5 Angebote) 
Z1913X0 Backstein Material: Cordierit Das Zubehör ist pyrolysefähig. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 25 mm x 330 mm x 375 mm Max. Beladung: 10 kg Bitte überprüfen S...
Constructa-Neff
Z1913X0
ab € 81,87*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Holzbackofen
^

Holzbacköfen für ein intensives Backerlebnis

Vor allem im Rahmen von Veranstaltungen, Volksfesten, Mittelaltermärkten oder Weihnachtsmärkten wird auf traditionelle Holzbacköfen zurückgegriffen. Wer einen Holzbackofen benutzt, bietet seinen Kunden nicht nur den leckeren Duft frisch gebackenen Brotes oder Pizza, er erzielt auch deutlich bessere Backergebnisse als herkömmliche Backöfen oder Pizzaöfen.

Der Holzbackofen sorgt für hohe Temperaturen

Für das besonders knusprige Backergebnis sorgt letztlich die Temperatur, die mit Holzbacköfen erzielt wird. Damit erreicht der Holzbackofen eine Backtemperatur von bis zu 350°C. Durch die hohe Temperatur wird die Backzeit verkürzt und es bildet sich eine besonders leckere Kruste oder ein besonders krosser Pizzaboden. Die Schamottauskleidung sorgt dafür, dass die Wärme optimal genutzt werden kann und lange anhält.

Holzbefeuerung sorgt für ein besonderes Backaroma

Zur Befeuerung werden vorrangig Harthölzer und hierbei überwiegend Buchenholz verwendet. Durch den direkten Einfluss des Feuers auf das Backwerk entsteht ein fein würziger Geschmack, der unvergleichlich ist. Neben dem Geschmack zieht ein mobiler Holzbackofen auf Festwiesen und bei Großveranstaltungen Kunden durch seinen typischen Befeuerungsgeruch von ganz allein an.

Auf Stein oder Blech backen

Bei der Verwendung eines Holzbackofens wird weitestgehend auf Bleche und Formen verzichtet. Es wird direkt auf dem erhitzten Stein im Innenraum gebacken. Durch den direkten und uneingeschränkten Kontakt mit der Hitze wird auch die Liegefläche der Backwaren knusprig. Überschüssige Feuchtigkeit die sich sonst auf dem Blech oder in der Form sammelt wird durch die Wärme verdampft. Aschereste werden einfach mit einem Backofenbesen aus dem Ofen gefegt.

Backhinweise

Bedenken Sie bei der Verwendung eines Holzbackofens, dass sich die Backzeit stark verkürzt. Dadurch können Sie schnell große Mengen backen, auch wenn der Backofen kleiner dimensioniert ist. Wichtig ist es, die Belagszutaten bei Pizza und Flammkuchen möglichst in kleine Stücke zu schneiden, um durch die kurze Hitzeeinwirkung ein ordentliches Backergebnis über den Boden hinaus zu erhalten.

Ein Holzbackofen macht einen Abzug nötig

Bei den baulichen Voraussetzungen in Ihrer Lokalität müssen Sie, soweit der Holzbackofen im Innenraum genutzt wird, auf einen Abzug zurückgreifen können, da beim Betrieb Rauchgase entstehen die nach außen abgeleitet werden müssen. Ofenrohre und Abzüge müssen unbedingt zum Backofen passen und dicht sein.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.