Die Instrumentenwanne zur Aufbewahrung medizinischer Instrumente
Die Instrumentenwanne wird unter anderem zur
Instrumentensterilisation benötigt. Sie wird daher nicht nur Reinigungswanne, sondern auch
Desinfektionswanne genannt. Die Desinfektion geschieht in einem geeigneten, richtig dosierten Desinfektionsbad, anschließend werden die Instrumente dann abgewaschen, abgetrocknet und sterilisiert.
Die Desinfektionsmittel
Die Instrumentenwanne muss den Desinfektionsmitteln standhalten. Es gibt Mittel aus unterschiedlichsten Mischungen aus Aldehyden, Wasserstoffperoxid und Silber, Ethanol, Propanol, waschaktive und rückfettende Substanzen sowie Duftstoffen und mehr. Hierbei handelt es sich oft um stark reizende oder ätzende Stoffe, weshalb das Tragen von
Gummihandschuhen verpflichtend ist. Daraus leitet sich ab, dass eine gute Instrumentenwanne einen Kontakt der Hände zum Desinfektionsbad verhindert und ein Deckel flüchtige Stoffe abhält.
Das Material der Instrumentenwanne
Die Instrumentenwannen bestehen in der Regel aus PE (Polyäthylen) oder PVC (Polyvinylchlorid), das gegen chemische und physikalische Einflüsse der Desinfektionsmittel resistent ist. Da die Desinfektionsmittel unterschiedliche Temperaturgrade zur Wirkungsentfaltung benötigen, sollte man darauf achten, dass die PVC-Wannen bis maximal 55 Grad Celsius geeignet sind. Auch Edelstahl, das ebenfalls temperaturunabhängig gegen die Reinigungsmittel resistent ist, wird verwendet.
Zum Aufbau der Instrumentenwanne
Eine Instrumentenwanne besitzt einen siebförmigen Einsatz für die Instrumente, mit dem das Besteck in die Lösung versenkt wird. Beim Herausnehmen kann man das Sieb am Rand der Wanne zum Abtropfen des Desinfektionsmittels einhängen, wobei Griffmulden am Sieb die Sicherheit vor dem Abrutschen erhöhen. Ein Deckel gehört ebenfalls zur Reinigungswanne, damit die Wanne während der Wirkphase des Desinfektionsmittels abgedeckt werden kann. Große Wannen besitzen zusätzlich einen Auslaufhahn (Instrumentenwanne Hahn) zum Entleeren der Flüssigkeit.
Zur Größe
Bei Instrumentenwannen wird vielfach das Fassungsvolumen in Litern angegeben. Wichtig ist ebenso die Länge und Breite des Gefäßes, um die Instrumente wie Skalpelle, Endoskope,
medizinische Zangen und Haken darin unterbringen zu können. Um kein Desinfektionsmittel zu verschwenden, hält man am besten Wannen in diversen Größen vor.