ISDN Router – Der Schmalband-Internet-Zugang für das Netzwerk
Mit einem ISDN Router stellen Sie für mehrere Endgeräte über das digitale Telefonnetz eine Verbindung zum Internet her. Die Lösung eignet sich - je nach
Router für industrielle Anwendungen (Automatisierungstechnik), als Fallback, oder als Alternative bei fehlender regionaler Breitbandversorgung. Auch für Virtual Private Networks (VPN) nutzen Sie bei Bedarf Router mit entsprechender Funktion.
Welche Schnittstellen sind auf der Nutzerseite wichtig?
Für den Anschluss des ISDN Routers ist auf der Nutzerseite insbesondere die Zahl der Ports wichtig. Soll der Router im
Netzwerk zudem die Rolle eines Knotenpunktes übernehmen, ist auch die Portgeschwindigkeit von Bedeutung. Eine WLAN Schnittstelle erlaubt die Integration des Routers in ein kabelloses Netzwerk und über dies eine Verbindung zum Internet via
ISDN. Features wie VLAN und VPN sind insbesondere für Unternehmen interessant, die externen Mitarbeitern einen Zugang zum Firmennetz bereitstellen wollen und besonders gesicherte Bereich im lokalen Netz aufbauen möchten.
Worauf gilt es bei der Router-Wahl in Hinsicht auf die Ports zu achten?
Kleine Unternehmen mit wenigen Arbeitsplätzen erreichen durch einen Router mit vielen Ports das Ziel, möglichst wenig Komponenten in Ihr LAN-Netzwerk zu integrieren. Je nach Modell mit LAN-Support können zwei, vier oder auch acht Endgeräte kabelgebunden über einen Router an das Netzwerk und Internet angeschlossen werden. Dabei sollten Sie beachten, dass auch Geräte wie
Netzwerkdrucker oder -Festplatten einen Port belegen.
Die Portgeschwindigkeit ist dabei besonders für die Datenkommunikation der Netzwerkgeräte untereinander von Bedeutung. Für die reine Internetverbindung per ISDN ist eine Schnittstelle mit 10 Mbit pro Sekunde ausreichend. Für den internen Datenverkehr - insbesondere bei Nutzung von Netzlaufwerken - sind Datenraten der Ports von 100 Mbit pro Sekunde oder 1 Gbit pro Sekunde für zeitgemäße Transfergeschwindigkeiten zu empfehlen.
Wann ist ein integriertes WLAN Modul empfehlenswert?
Planen oder betreiben Sie ein WLAN-Netzwerk, ist ein
WLAN Router besonders praktisch. Diesen integrieren Sie unkompliziert in das Netzwerk. Auf eng begrenzte Portzahlen wie bei kabelgebundenen LAN-Netzwerken müssen Sie praktisch nicht achten. Hier gelten in der Regel die von WLAN bekannten, großzügigen Client-Zahlen in Netzwerken. Die WLAN-Geschwindigkeit ist insbesondere für den internen Datenverkehr relevant.
Wer benötigt VLAN und VPN?
Mit einem VPN ermöglichen Sie für fest definierte, externe Teilnehmer den Zugang zu bestimmten Bereichen Ihres internen Netzwerkes über das Internet. Über diesen Remote-Zugriff kommen von Ihnen ausgewählte Personen sicheren Zugriff auf Unternehmensdaten und Netzwerk-Ressourcen. VLAN ist die Abkürzung von Virtual Local Area Network. Mit dieser Technologie errichten Sie logische Teilnetze in Ihrem Firmennetzwerk. Diese erlauben Ihnen Optimierungen der Performance und der Sicherheit.