Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Küchenschere

  Küchenschere  (80 Angebote unter 30.864.833 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Küchenschere“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Küchenschere"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Küchenschere
^

Die Küchenschere – universell einsetzbar und unverzichtbar in der Gastronomie

Ob Gefrierbeutel aufgeschnitten werden müssen oder aber die Alufolie bzw. Frischhaltefolie abgeschnitten werden muss – die Küchenschere sollte stets griffbereit sein. Ebenso eignet sich die Schere zum Öffnen von Verpackungen.

Die speziellen Modelle und deren Vorteile - Überblick

Neben dem einfachen Aufschneiden von Verpackungen besitzt eine spitz zulaufende Scherenspitze den Vorzug, dass man durch zahlreiche Materialien hindurchstoßen kann, um daraufhin präzise Schnitte durchzuführen. Besonders beim Basteln bewähren sich diese Modelle als Bastelschere. Mit Drahtschneider, Flaschenöffner bzw. Nussknacker und Schraubendreher ausgestattet, handelt es sich bei der Küchenschere ausführungsabhängig um eine echte Universalschere. Daher ist sie sogar für die Industrie als Werkstattschere ausführungsabhängig geeignet.

Verfügen die Varianten über einen Softtouchgriff und einen speziellen Schliff, so kann die Schere ebenso als Linkshänderschere genutzt werden. Bei längeren Arbeiten erweisen sich diese ergonomische Griffe ebenfalls als vorteilhaft, damit das Schneidwerkzeug gut in der Hand liegt.

Massiver Edelstahl oder auch Chromnickelstahl besitzen hierbei den Vorzug, dass sie äußerst robust und langlebig sind. Finden sich Reste von Speisen an den Klingen an, können diese einfach abgewaschen werden. Je nach Bedarf können Varianten mit kürzeren oder längeren Klingen gewählt werden, um kleinere und auch größere Flächen zügig schneiden zu können.

Die Küchenschere modellabhängig als Geflügelschere

Gebogene Klingen mit Rillen ermöglichen bei großen, massiven Scheren-Modellen das Zerteilen von Knochen, sodass die Schere als Geflügelschere eingesetzt werden kann. Besonders empfehlenswert sind darüber hinaus Scheren mit Feder, sodass sich die Klingen allein öffnen und lediglich Druck zum Schneiden, Zerteilen, etc. aufgebracht werden muss. Ist ein Verschluss integriert, um die Klingen bei Nichtgebrauch zusammenzuhalten, ist zudem die sichere und griffbereite Aufbewahrung im Küchenschrank oder im Besteckköcher bzw. dem Besteckkasten gegeben.

Auch hier lohnt sich ein Blick!

Zum Schärfen der Klingen von Scheren und Messern ist ein Messerschärfer anzuraten. Die Fischschere sowie Kochbesteck jeglicher Art für Küche und Service bereichern die Gastronomie-Ausstattung zu guter Letzt ebenso.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.